DUG_LK FUGA Wiser trådløs PIR-lysdæmper med nul_WH-00

Redigering af en tidsplan

  1. Tryk på Automatiseringer > Tidsplaner på skærmen Hjem.
  2. Tryk på den tidsplan, du vil redigere.
  3. Tryk på OPLYSNINGER I TIDSPLAN, hvor du kan udføre følgende handlinger:
    • Omdøbe tidsplanen (A).
    • I menuen Gælder for (B) har du mulighed for at vælge blandt de enheder, der vises på listen, eller fravælge dem, der allerede er valgt.
    BEMÆRK: Når ovenstående ændringer er redigeret, gemmes planen automatisk.
  4. Under menuen BEGIVENHEDER (C) kan du udføre følgende handlinger:
    • Tryk på for at opdatere en begivenhed, f.eks. TILSTAND (lysene slukket eller dæmpningsniveauet i %) NÅR (solopgang/solnedgang eller et bestemt tidsområde), og du kan også slette en begivenhed.
    • Tryk på Indstil for at gemme tidsplanen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?