DUG_LK FUGA Wiser trådløs PIR-lysdæmper med nul_WH-00

Om enheden

Den LK FUGA® Wiser trådløs Multiwire PIR-lysdæmper (herefter kaldet bevægelsessensorlysdæmper) registrerer varmekilder i bevægelse (f.eks. personer) og kan dæmpe ohmske, induktive eller kapacitive belastninger og tænde dem i en indstillelig efterløbstid.

Styringsmuligheder

Styring af hjemmet: For at styre bevægelsessensoren via Wiser Home appen har du brug for Wiser Hub.

Direkte betjening: Bevægelsessensoren kan altid styres direkte på stedet. Du kan også tilslutte et vilkårligt antal mekaniske trykknapper til styring af enheden.

Funktioner

  • Automatisk registrering af belastning.

  • Termisk beskyttelse, overbelastningsbeskyttelse, kortslutningsbeskyttelse, softstart, softstop.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?