DUG_LK FUGA Wiser trådløs PIR-lysdæmper med nul_WH-00

Opsætning af tidsplan

bevægelsessensor-lysdæmperen kan styres fuldt ud efter en tidsplan. Når tidsplanen er fastlagt, fungerer bevægelsessensor-lysdæmperen på et givet tidspunkt.
  1. Tryk på Hjem-skærmen.
  2. Gå til Tidsplaner, og tryk på for at oprette en tidsplan.
  3. Indtast navnet på tidsplanen (A).
  4. I menuen TYPE skal du vælge Lys (B).
  5. I menuen GÆLDER FOR skal du vælge Bevægelseslysdæmper (C) på listen over enheder.
  6. Tryk på Opret for at opsætte begivenheder.
  7. I menuen BEGIVENHEDER (D) skal du vælge en dag og derefter trykke på for at tilføje en begivenhed, f.eks. TILSTAND (lys Off eller dæmpningsniveau i %) (E) og HVORNÅR (solopgang/solnedgang eller specifikt tidsinterval) (F).
  8. Tryk på Indstil (G) for at gemme tidsplanen.
    TIP:
    • Du kan tilføje flere tidsplaner efter behov. Vælg dage, tryk på , indstil tændt/slukket-tilstand og tid.

    • Du kan kopiere den eksisterende tidsplan til en anden tidsplan eller til de dage, du ønsker. Tryk på .

      • Tryk på Tidsplan, og vælg en eksisterende tidsplan, og tryk på Kopiér.

      • Tryk på Dag, og vælg de dage, som du vil tildele, og tryk på Kopiér.

    • Når tidsplanen starter, kan du se indtil tid på følgende skærme:

      • Skærmen Enhedsstyring.

      • Fanen Styring under enhedens navn.

      • Afsnittet Foretrukne enheder på Hjem-skærmen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?