DUG_LK FUGA Wiser trådløs PIR-lysdæmper med nul_WH-01

Indstilling af registreringsfølsomhed

Du kan indstille sensorens følsomhedsniveau.
  1. Tryk på Hjem-skærmen.
  2. Tryk på Enheder > Lys > Bevægelseslysdæmper > Bevægelseslysdæmperfølsomhed, og vælg en af følgende muligheder:
    • Lav: Registrerer kun større eller tættere bevægelser (f.eks. en person, der går tæt på sensoren).

    • Medium: Registrerer normale menneskelige bevægelser på en moderat afstand.

    • Høj: Registrerer selv små eller fjerne bevægelser (f.eks. et kæledyr, der går forbi, eller et gardin, der bevæger sig).

    TIP: Tryk på for at se information om bevægelsesregistreringsfølsomhed.
    BEMÆRK: Følsomheden er som standard indstillet på Høj.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?