Appairage de l’appareil avec la passerelle Wiser
- Sur l’écran d’accueil, appuyez sur
.
- Appuyez sur > Volets > .
- Appuyez sur Scanner le code QR et
autorisez l’application Wiser Home à accéder à
votre caméra. Ensuite, scannez le QR code situé sur l’appareil.NOTE: Si vous ne parvenez pas à trouver le bon QR code, appuyez sur Je n'arrive pas à trouver le bon code QR pour appairer l’appareil manuellement et passez à l’étape 4.
Si le QR code est incorrect, un message QR code scanné incorrect s’affiche. Appuyez sur Je ne peux pas scanner le QR code et choisissez l’une des options suivantes :
-
(A) : Saisissez l’Adresse MAC/EUI-64 et le Code d’installation, puis appuyez sur Connexion. L’application vérifie si l’adresse MAC/EUI-64 et le code d’installation sont valides.
-
(B) : Choisissez cette option si vous ne parvenez pas à trouver l’adresse MAC/EUI-64 et le code d’installation.
-
- Une fois l’appareil validé, appuyez sur Suivant, appuyez brièvement 3 fois sur l’interrupteur de commande de volet et assurez-vous que la LED clignote en orange.
- Appuyez sur
, saisissez le nom de l’appareil.
- Appuyez sur Suivant et attribuez l'appareil à une nouvelle pièce ou à une pièce existante et appuyez sur Envoyer.
- Appuyez sur et
sélectionnez un Type d’appareil :
- Volets : Passez à l’étape 8.
- Volet avec lames inclinables : Passez aux étapes 9 à 11.
- Appuyez sur et entrez la durée d’ouverture/fermeture du volet. Reportez-vous à la section Définition du temps d’exécution par défaut.
- Appuyez sur , sélectionnez
un type de lames et appuyez sur Enregistrer :
- Horizontal
- Incliné
- Vertical
- Appuyez sur Suivant et entrez les
durées suivantes :
- Durée d’ouverture : Temps nécessaire pour ouvrir le volet.
- Durée de fermeture : Temps nécessaire pour fermer le volet.
- Durée d’inclinaison : Temps
nécessaire pour faire pivoter complètement les lames de
la position fermée à la position ouverte.Reportez-vous à la section Définition du temps d’exécution par défaut.
- Appuyez sur Envoyer.
Une fois l'appareil appairé, un écran de confirmation s'affiche avec les options suivantes :
-
+ Ajouter un nouvel appareil : Appuyez pour continuer à appairer d'autres appareils.
-
Commencez à utiliser votre appareil : Appuyez pour commencer à utiliser l'appareil appairé.
NOTE: L'écran d’appairage réussi s'affiche uniquement si vous êtes connecté en tant que Propriétaire du logement.Une fois le processus d'appairage terminé, le nom de l'équipement est répertorié dans l'onglet Contrôle sous les onglets Tout et Pièce. -