DUG_Ovalis Shutter_WH-07

Appairage 1 Bouton avec 1 ou 2 interrupteurs de commande de volet

NOTE: Si vous souhaitez appairer un FLS 1 Bouton avec un interrupteur de commande de volet, suivez les étapes jusqu’à l’étape 3. Pour continuer avec un deuxième interrupteur de commande de volet, suivez les étapes ci-après.
  1. Retirez la bascule de l’interrupteur sans fil.
  2. Appuyez brièvement 5 fois de suite rapidement sur le bouton-poussoir en haut à droite de l’interrupteur sans fil.
    La LED d’état clignote en vert.
  3. Appuyez brièvement 5 fois de suite rapidement sur le premier interrupteur de commande de volet.
    La LED d’état clignote en vert.
    Le volet se déplace vers le haut et vers le bas plusieurs fois pendant le processus d’appairage. Le voyant d'état cesse de clignoter en vert sur l'interrupteur sans fil, et l'interrupteur de commande de volet indique que l'appairage a réussi.
    IMPORTANT: Vérifiez que l’appairage a réussi avant de continuer avec le même canal.
  4. Répétez l’étape 2.
  5. Répétez l’étape 3 sur le deuxième interrupteur de commande de volet.
    Le volet se déplace vers le haut et vers le bas plusieurs fois pendant le processus d’appairage. Le voyant d'état cesse de clignoter en vert sur l'interrupteur sans fil, et l'interrupteur de commande de volet indique que l'appairage a réussi.
  6. Configurez manuellement le calibrage du volet. Pour plus d'informations, reportez-vous à Calibrage du volet sans l’application Wiser.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?