DUG_Ovalis Shutter_WH-07

Fonctionnement d’une commande de volet roulant

Vous pouvez utiliser le contrôle des nuances à l’aide du commutateur sans fil.
  • Appuyez longuement sur le commutateur sans fil (> 0,5 s) pour déplacer le contrôle des volets vers le haut ou vers le bas.

    • Appuyez sur (ʌ+) pour ouvrir le contrôle des volets (A)

    • Appuyez sur (v-) pour fermer le contrôle des volets (B)

  • Appuyez brièvement sur le haut (ʌ+) ou le bas (v-) du commutateur sans fil (< 0,5 s) pour arrêter la commande du volet en mouvement (C).

  • Appuyez brièvement sur le haut (ʌ+) ou le bas (v-) du commutateur sans fil (< 0,5 s) pour régler la position des lames (D).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?