DUG_Ovalis Shutter_WH-07

Sélection de l’emplacement de l’appareil

À l’aide de l’application Wiser Home, vous pouvez ajouter l’interrupteur de commande de volet à n’importe quelle pièce (salon, chambre à coucher, cuisine, etc.).
  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .
  2. Appuyez sur Appareils > Volets > Interrupteur de commande de volet ou Lames de volet > Emplacement (A) pour attribuer l’interrupteur de commande de volet à une pièce existante ou à une nouvelle pièce (B) et appuyez sur Envoyer.
    SUGGESTION: Vous pouvez également sélectionner un appareil dans la liste de l’onglet Contrôle, appuyez sur > Paramètres de l’appareil.
    NOTE:
    • Si l’appareil est déjà attribué, vous pouvez le supprimer de la pièce existante en appuyant sur Supprimer de la pièce.

    • L’interrupteur de commande de volet est le nom donné à l’appareil lors de l’appairage avec la passerelle Wiser. Vous pouvez attribuer un nom en fonction de votre type de volet. Exemple : lame de volet.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?