DUG_Ovalis Shutter_WH-07

Réglage de la durée configurée

Chaque moteur de volet nécessite une durée différente pour terminer le mouvement d’ouverture/fermeture (c.-à-d. bout à bout). Par conséquent, la durée d’ouverture/fermeture du volet doit être déterminée dans l’application.
Pour déterminer la durée configurée, ouvrez/fermez manuellement le volet.
  1. Notez le temps nécessaire pour ouvrir/fermer complètement le volet.

  2. Notez le temps nécessaire pour faire pivoter complètement les lames de la position fermée à la position ouverte pour le volet avec lames inclinables.


Suivez la procédure en fonction de votre type de volet :
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?