DUG_PTC_WH-02

Avancerede indstillinger

Du kan se PowerTag-kontrols udgangstype: og -tilstande for den kontakt-/feedback-sløjfe, der bruges i det system, der blev konfigureret under parringen.
VIGTIG: Mulighederne/indstillingerne kan ikke ændres, når de først er indstillet under parringen. Hvis du mener, at indstillingerne ikke er korrekte, anbefaler vi at fjerne PowerTag-kontrol fra Wiser-systemet og genstarte den med de korrekte muligheder/indstillinger.
Se:
  1. Tryk på på Hjem-skærmen.

  2. Tryk på Enheder > Energy (eller det rum, hvor PowerTagen er tildelt), og tryk derefter på Avancerede indstillinger.

Udgangstype: kontaktor

En kontaktor er en elektrisk styret omskifter, der anvendes til at tænde og afbryde en strømkreds. Den bruges normalt til styring af elektriske motorer, belysning, opvarmning, kondensatorbatterier, termiske fordampere, pumper, varmtvandsanlæg og andre elektriske belastninger. Kontaktorer anvendes typisk, hvor der er behov for hyppig tænding og slukning. De er designet til at håndtere højere strøm- og spændingsniveauer sammenlignet med almindelige relæer.

På siden Hjem-indstillinger kan du vise muligheder:

  1. Udgangstype som kontaktor.

  2. Normal betingelse:

    - Normalt åben: Kontakterne åbner, når spolen ikke er aktiveret, og de lukker, når spolen aktiveres.

    - Normalt lukket: Kontakterne lukker, når spolen ikke er aktiveret, og de åbner, når spolen aktiveres.

Udgange type: impulsrelæ

Et impulsrelæ er en type relæ, der er designet til at skifte om, når en elektrisk impuls påføres dets spole. Det anvendes normal, hvor et midlertidigt elektrisk signal anvendes til at styre en kreds. Impulsrelæer anvendes ofte i scenarier såsom dørklokkeanlæg, styrekredse eller i programmer, hvor et midlertidigt elektrisk signal skal udløse en specifik handling.

På siden Hjem-indstillinger kan du vise muligheder:

  1. Udgangstype som impulsrelæ

  2. Feedback-type:

    - Normalt åben: relæets kontakter er åbne i hviletilstand. Når relæet aktiveres, lukker disse kontakter for at angive den aktive tilstand.

    - Normalt lukket: Relæets kontakter er lukkede i hviletilstand. Når relæet aktiveres, åbner disse kontakter for at angive den aktive tilstand.

  3. Test impulsrelæets feedback for at kontrollere, at alt fungerer korrekt, ved at tænde vippekontakten for impulsrelæet og vente i nogle sekunder (20 sek.), indtil testen er gennemført.
    Appen viser testens forløb.

BEMÆRK: Hvis impulstesten ikke lykkes, se instruktionsbladet om kabeltilslutning, og prøv igen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?