DUG_PTC_WH-03

Configuración avanzada

Puede ver el tipo de salida de Control PowerTag y los estados del circuito de contactos/retroalimentación utilizados en el sistema configurado durante el emparejamiento.
IMPORTANTE: La opción/configuración no se puede modificar una vez que se establece inicialmente durante el emparejamiento. Si le parece que la configuración no es correcta, recomendamos quitar el Control PowerTag del sistema Wiser y volver a ponerlo en marcha con la opción/configuración correcta.
Consulte:
  1. En la pantalla Inicio, toque .

  2. Toque Dispositivos > Energía (o la habitación donde está asignado el PowerTag) y, a continuación, toque Configuración avanzada.

Tipo de salida: contactor

Un contactor es un interruptor con control eléctrico que se utiliza para conmutar un circuito de alimentación. Se utiliza comúnmente para controlar motores eléctricos, iluminación, calefacción, baterías de condensadores, evaporadores térmicos, bombas, sistemas de agua caliente y otras cargas eléctricas. Los contactores se utilizan normalmente en aplicaciones en las que se requieren operaciones frecuentes de conexión y desconexión. Están diseñados para manejar niveles de corriente y tensión más altos en comparación con los relés habituales.

En la configuración avanzada, puede ver la siguiente opción:

  1. Tipo de salida como Contactor.

  2. Condición normal:

    Normalmente abierto: los contactos se abren cuando la bobina no está activada y se cierran cuando la bobina está activada.

    Normalmente cerrado: los contactos se cierran cuando la bobina no está activada y se abren cuando la bobina está activada.

Tipo de salida: relé de impulsos

Un relé de impulsos es un tipo de relé que está diseñado para cambiar cuando se aplica un pulso eléctrico a su bobina. Se utiliza comúnmente en aplicaciones donde se utiliza una señal eléctrica momentánea para controlar un circuito. Los relés de impulsos a menudo se utilizan en escenarios como sistemas de timbre, circuitos de control o cualquier aplicación en la que una señal eléctrica temporal necesita desencadenar una acción específica.

En la configuración avanzada, puede ver la siguiente opción:

  1. Tipo de salida como Relé de impulsos

  2. Tipo de respuesta:

    Normalmente abierto: los contactos del relé están abiertos en su estado de reposo. Cuando el relé está activado, estos contactos se cierran para indicar el estado activo.

    Normalmente cerrado: los contactos del relé están cerrados en su estado de reposo. Cuando el relé está activado, estos contactos se abren para indicar el estado activo.

  3. Pruebe la respuesta del relé de impulsos para comprobar que todo está funcionando correctamente encendiendo el interruptor basculante del relé del impulsos y espere unos segundos (20 s) para completar la prueba.
    La aplicación muestra el progreso de la prueba.

NOTA: Si la prueba de impulso no es satisfactoria, consulte el manual de instrucciones para la conexión del cableado y vuelva a intentarlo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?