DUG_PTC_WH-02

Avancerade inställningar

Du kan visa PowerTag Control-utmatningstyp och statusar för kontakter/återkopplingsloop som användes i systemet vid parkoppling.
VIKTIG: Alternativet/inställningarna kan inte ändras när de har ställts in under parkopplingen. Om du upptäcker att inställningarna inte är korrekta rekommenderar vi att du tar bort PowerTag Control från Wiser-systemet och tar den i drift igen med rätt alternativ/inställningar.
Se:
  1. På skärmen Hem trycker du på .

  2. Tryck på Enheter > Energi (eller rummet där PowerTag är tilldelat) och tryck sedan på Avancerade inställningar.

Utmatningstyp: kontaktor

En kontaktor är en elektriskt styrd omkopplare som används för att växla en strömkrets. Den används ofta för att styra elmotorer, belysning, uppvärmning, kondensatorbanker, termiska förångare, pumpar, varmvattensystem och andra elektriska laster. Kontaktorer används vanligtvis i tillämpningar där många ”make and break”-åtgärder krävs. De är konstruerade för att hantera högre ström- och spänningsnivåer jämfört med vanliga reläer.

I avancerade inställningar kan du se följande alternativ:

  1. Utmatningstyp som Kontaktor.

  2. Normal funktion:

    Normalt öppen: Kontakterna öppnas när spolen inte är strömsatt och stängs när spolen är strömsatt.

    Normalt stängd: Kontakterna stängs när spolen inte är strömsatt och öppnas när spolen är strömsatt.

Utmatningstyp: Impulsrelä

Ett impulsrelä är en typ av relä som är konstruerat att koppla om när en elektrisk puls appliceras på dess spole. Det används ofta i tillämpningar där en tillfällig elektrisk signal används för att styra en krets. Impulsreläer används ofta i scenarion som dörrklocksystem, styrkretsar eller andra tillämpningar där en tillfällig elektrisk signal behöver utlösa en specifik åtgärd.

I avancerade inställningar kan du se följande alternativ:

  1. Utmatningstyp som Impulsrelä

  2. Typ av återkoppling:

    Normalt öppen: Reläkontakterna öppnas i viloläge. När reläet strömsätts stängs dessa kontakter för att indikera aktivt tillstånd.

    Normalt stängd: Reläkontakterna stängs i viloläge. När reläet strömsätts öppnas dessa kontakter för att indikera aktivt tillstånd.

  3. Testa impulsreläets återkoppling för att kontrollera att allt fungerar korrekt genom att slå på växlingsreglaget för impulsrelä och vänta i några sekunder (20 s) tills testet är klart.
    Appen visar testförloppet.

OBS: Om impulsprovet inte lyckas, se instruktionsbladet för kabelanslutningen och försök igen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?