Erweiterte Einstellungen
Siehe:
-
Tippen Sie auf (bzw. den Raum, dem der PowerTag zugeordnet ist) und dann auf Erweiterte Einstellungen.
Ausgabetyp: Schütz
Ein Schütz ist ein elektrisch gesteuerter Schalter, der zum Schalten eines Stromkreises verwendet wird. Es wird häufig zur Steuerung von Elektromotoren, Beleuchtung, Heizung, Kondensatorbänken, thermischen Verdampfern, Pumpen, Warmwassersystemen und anderen elektrischen Verbrauchen verwendet. Schütze werden normalerweise in Anwendungen eingesetzt, in denen häufige Ein- und Ausschaltvorgänge erforderlich sind. Sie sind für höhere Strom- und Spannungspegel im Vergleich zu normalen Relais ausgelegt.
In den erweiterten Einstellungen können Sie die folgenden Optionen anzeigen:
-
Ausgabetyp als Schütz.
-
Normaler Zustand:
– Normalerweise geöffnet: Die Kontakte werden geöffnet, wenn die Spule nicht erregt ist, und schließen, wenn die Spule erregt ist.
– Normalerweise geschlossen: Die Kontakte werden geschlossen, wenn die Spule nicht erregt ist, und schließen, wenn die Spule erregt ist.
Ausgabetyp: Impulsrelais
Ein Impulsrelais ist ein Relaistyp, der so konstruiert ist, dass er schaltet, wenn an seine Spule ein elektrischer Impuls angelegt wird. Es wird häufig in Anwendungen eingesetzt, in denen ein kurzzeitiges elektrisches Signal zur Steuerung eines Stromkreises verwendet wird. Impulsrelais werden häufig in Szenarien wie Türklingel-Systemen, Steuerkreisen oder in allen Anwendungen eingesetzt, in denen ein temporäres elektrisches Signal eine bestimmte Aktion auslösen muss.
In den erweiterten Einstellungen können Sie die folgenden Optionen anzeigen:
-
Ausgabetyp als Impulsrelais
-
Art der Rückmeldung:
– Normalerweise geöffnet: Die Relaiskontakte sind im Ruhezustand geöffnet. Wenn das Relais eingeschaltet wird, schließen diese Kontakte, um den aktiven Zustand anzuzeigen.
– Normalerweise geschlossen: Die Relaiskontakte sind im Ruhezustand geschlossen. Wenn das Relais eingeschaltet wird, öffnen diese Kontakte, um den aktiven Zustand anzuzeigen.
-
Prüfen Sie die Impulsrelais-Rückmeldung, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert. Schalten Sie dazu den Kippschalter für das Impulsrelais ein und warten Sie einige Sekunden (20 Sek.), bis der Test abgeschlossen ist.
Die App zeigt den Testfortschritt an.