DUG_PTC_WH-02

Konfigurera ett schema

Styrenheten kan styras helt enligt ett schema. När schemat är inställt fungerar enheten vid en given tidpunkt.
  1. På skärmen Hem trycker du på Automationer .
  2. Gå till Scheman och tryck på för att skapa ett schema.
  3. Ange namnet på schemat (A).
  4. I menyn TYP väljer du Vitvaror (B).
  5. I fönstret GÄLLER FÖR väljer du en vitvara från listan (C) som är ansluten till PowerTag.
  6. Tryck på Skapa (D) för att konfigurera händelser.
  7. Under menyn HÄNDELSER väljer du en dag och trycker på för att redigera en händelse som STATUS (På/Av) och NÄR (specifikt tidsintervall).
  8. Tryck på Ställ in för att spara schemat.
    FÖRSLAG:
    • Du kan lägga till flera scheman allt efter behov. Välj dagar, tryck på , ställ in på/av-läge och tid.

    • Du kan kopiera det befintliga schemat till ett annat schema eller till de dagar du har valt. Tryck på .

      • Tryck på Schema och välj ett befintligt schema och tryck på Kopiera.

      • Tryck på Dag och välj de dagar du vill tilldela och tryck på Kopiera.

    • När schemat börjar kan du se tills dess på kontrollfliken under enhetsnamnet.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?