DUG_PTC_WH-03

Konfigurera enheten

Med appen Wiser Home kan du konfigurera enheten efter dina behov.
Du kan konfigurera enheten via fönstret Enhetsdetaljer.
  1. På skärmen Hem trycker du på .

  2. Tryck på Enheter > Energi (eller rummet där PowerTag är tillagd) och välj den enhet som du vill konfigurera

FÖRSLAG: Du kan också öppna fönstret Enhetsdetaljer genom att trycka på Enhetsinställningar på kontrollpanelen.

A

Zigbee-signalstyrkeindikator: Zigbee signalstyrkeindikator som visar enhetens aktuella signalstyrka.

  • Bra signal (mellan 0 och -54 dBm)

  • Normal signal (mellan -54 och -79 dBm)

  • Dålig signal (<-79 dBm)

  • Ingen signal (enheten är offline)

B

Typ: Tryck för att ändra etiketten efter dina behov.

FÖRSLAG: Du kan också välja Anpassad i slutet av listan och välja en egen etikett.

C

Enhetsnamn: Tryck för att ändra enhetens namn.

D

Plats: Tryck för att tilldela enheten till valfritt rum (t.ex. vardagsrum, sovrum, kök osv.). Se Ställa in enhetsplats för mer information om hur du ställer in plats.

E

Avancerade inställningar: Tryck för att ändra utmatningstyp och kabeldragningsvillkor, se Avancerade inställningar.

F

Identifiera: Tryck för att identifiera enheten. Statuslysdioden blinkar rött och anslutna belysningsenheter blinkar på/av när dimmern har identifierats.
Tryck på OK när du har identifierat enheten.

G

Radera: Tryck för att ta bort enheten från systemet.

OBS:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?