DUG_PTC_WH-03

Redigera ett schema

Du kan redigera ett befintligt schema enligt dina önskemål.
  1. På skärmen Hem trycker du på automationer .
  2. Tryck på schemat som du vill redigera.
  3. Tryck på DETALJER OM SCHEMAT så kan du göra följande:
    • Byt namn på schemat (A).
    • Inom menyn Gäller för (B) kan du välja bland de enheter som visas eller avmarkera de som redan är markerade.
    • Under menyn HÄNDELSER (C)-menyn kan du redigera dagen och sedan trycka på för att redigera en händelse som STATUS (På/Av) och NÄR (specifikt tidsintervall).

    OBS: När du redigerar ovanstående ändringar sparas schemat automatiskt.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?