DUG_PTC_WH-05

Einrichten eines Zeitplans

Das Steuergerät kann vollständig durch einen Zeitplan gesteuert werden. Sobald der Zeitplan festgelegt ist, schalten die Geräte zu einem bestimmten Zeitpunkt ein.
  1. Auf dem Startseite Bildschirm, tippen Automatisierung .
  2. Gehen Sie zu Zeitplan und tippen Sie auf , um einen Zeitplan zu erstellen.
  3. Geben Sie den Namen des Zeitplans (A) ein.
  4. Wählen Sie im TYP-Menü Geräte (B).
  5. Wählen Sie im Menü ANWENDEN FÜR ein Gerät aus der Liste (C), die mit PowerTag verbunden ist.
  6. Tippen Sie auf Erstellen (D), um Ereignisse einzurichten.
  7. Wählen Sie i m Menü EREIGNISSE einen Tag aus und tippen Sie dann auf , um ein Ereignis hinzuzufügen, z. B. STATUS (Ein/Aus) und WANN (spezifischer Zeitbereich).
  8. Tippen Sie auf Einstellung, um den Zeitplan zu speichern.
    VORSCHLAG:
    • Je nach Bedarf können Sie mehrere Zeitpläne hinzufügen. Wählen Sie die Tage aus, tippen Sie auf , stellen Sie den Ein-/Aus-Status und die Uhrzeit ein.

    • Sie können den bestehenden Zeitplan in einen anderen Zeitplan oder die Tage Ihrer Wahl kopieren. Tippen Sie auf .

      • Tippen Sie auf Zeitplan, wählen Sie einen bestehenden Zeitplan aus und tippen Sie auf Kopieren.

      • Tippen Sie auf Tag, wählen Sie die Tage aus, die Sie zuweisen möchten, und tippen Sie auf Kopieren.

    • Wenn der Zeitplan beginnt, sehen Sie die bis zur Uhrzeit auf den folgenden Bildschirmen:

      • Bildschirm zur Gerätesteuerung.

      • Registerkarte Steuerung unter dem Gerätenamen.

      • Abschnitt „Favorisierte Geräte“ auf dem Startbildschirm.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?