Parkoppla enheten med Wiser Hub
- På skärmen Hem trycker
du på
.
- Tryck på Enheter >
> Energi.
- Välj PowerTag Control och tryck
sedan på Nästa (A) på konfigurationssidan.OBS:
-
Se till att din PowerTag Control är påslagen och blinkar gult innan du fortsätter.
-
Om lysdioden för PowerTag Control blinkar långsamt rött (var femte sekund) under parkopplingen väntar du fyra minuter tills lysdioden blinkar rött flera gånger i sekunden. Tryck sedan på konfigurationsknappen i > 10 sekunder för att återställa enheten. När lysdioden blinkar gult kan du prova att parkoppla enheten igen.
-
- Välj ett alternativ för att parkoppla enheten:
- Skanna QR-koden: Du kan skanna QR koden på enheten för installationskoden.
- Jag hittar inte rätt QR-kod: Du kan manuellt ange MAC-adressen och installationskoden på enheten om du inte kan skanna QR-koden.
- Tryck på Skanna QR-kod och
ge Wiser Home-appen åtkomst till din kamera. Skanna sedan QR-koden
som finns på enheten.OBS: Om QR-koden är fel visas ett meddelande Felaktig QR-kod skannad. Tryck då på Jag kan inte hitta QR-koden och ange MAC-adressen och installationskoden manuellt och tryck sedan på Anslut.
Om MAC-adressen och installationskoden inte är synliga kan du parkoppla enheten genom att trycka på Hoppa över och konfigurera manuelltAppen verifieras som Bekräftad om MAC-adressen och installationskoden är giltiga. - Vänta ett par minuter på att PowerTag Control
upptäcks och tas upp i Wiser-systemet.
Du kan se förloppet i appen.Vid lyckad parkoppling blir lysdioden grön. - Läs popup-meddelandet efter anslutningen och tryck på OK.
- På konfigurationssidan trycker du på Identifiera (B) för att identifiera PowerTag Control
före konfigurationen.VIKTIG: Vi rekommenderar att du utför enhetsidentifiering för att säkerställa att du konfigurerar rätt PowerTag Control-enhet.Ett aviseringsfönster visas och statuslampan blinkar snabbt i grönt på PowerTag Control. Tryck OK i aviseringsfönstret när du har slutfört identifieringen av PowerTag Control.
- Tryck på Typ
(C) och välj den etikett som motsvarar din PowerTag Control och tryck på Spara.
FÖRSLAG: Du kan också välja Anpassad i slutet av listan och välja en egen etikett. - Tryck på Namn
(D) för att ange namnet enligt dina önskemål.
- Tryck på Nästa och tilldela
enheten till ett nytt rum eller ett befintligt rum och tryck på Skicka.VIKTIG: Nästa skärm visar sidan Enhetsinställningar, där du kan konfigurera inställningarna under parkopplingsprocessen eller vid ett senare tillfälle. Om du föredrar att konfigurera det senare trycker du på Skicka. Mer information om enhetsinställningar finns i avsnittet Konfigurera enheten.
- Tryck på Utmatningstyp
(E) och välj en för följande elektriska utmatning från rullgardinsmenyn (F) och tryck på Klar.
- Kontaktorer: För att styra elmotorer, belysning, uppvärmning, kondensatorbanker, termiska förångare, pumpar, varmvattensystem och andra elektriska laster. Kontaktorer används vanligtvis i tillämpningar där många ”make and break”-åtgärder krävs. Följ Steg 10.
- Impulsrelä: Kopplar om när en elektrisk puls appliceras på dess spole. Används i tillämpningar där en tillfällig elektrisk signal används för att styra en krets. Följ Steg 11.
- För utmatningstyp
Kontaktor:
- Tryck på Normal funktion
(G) och välj ett av följande tillstånd för kontaktalternativet från rullgardinsmenyn (H) och tryck på Klar.
Dessa lägen avgör hur kontaktorn beter sig när strömmen appliceras eller försvinner. Valet mellan normalt öppna och normalt stängda kontaktorer beror på de specifika kontroll- eller skyddskraven för den elektriska kretsen. - Tryck på Nästa till
konfigurationssidan, välj det rum som PowerTag Control styr och
tryck sedan på Skicka för att slutföra
parkopplingsprocessen.OBS: Energicenter-rummet skapas av systemet och är förvalt. Om du väljer ett annat rum läggs inte Energicenter till i systemet.
- Tryck på Normal funktion
- För utmatningstyp
Impulsrelä:OBS: Kontrollera att Feedback-loopen är kopplad och impulsreläet är på Auto.
Impulsreläet innehåller ett spärrat teknikrelä med ett viloläge som kan vara antingen öppet eller stängt. Till skillnad från en kontaktor som har en monostabil teknik och ett definierat viloläge.
- Tryck på Typ av återkoppling
(I) och välj en för följande feedback-loop från rullgardinsmenyn (J) och tryck på Klar.
Dessa typer av återkoppling är viktiga för att förstå hur reläet kommunicerar sitt tillstånd till andra komponenter eller system i en större styrnings- eller övervakningskonfiguration. - Tryck på Nästa till
konfigurationssidan, välj det rum som PowerTag Control styr och
tryck sedan på Nästa.OBS: Energicenter-rummet skapas av systemet och är förvalt. Om du väljer ett annat rum läggs inte Energicenter till i systemet.
- När du har valt rum kan du testa impulsreläets
återkoppling för att kontrollera att allt fungerar korrekt
genom att slå på växlingsreglaget (K) för impulsrelä och vänta några minuter tills testet är klart.
Appen visar testförloppet. - Tryck Klar för att slutföra parkopplingsprocessen.
- Tryck på Typ av återkoppling