Showing 201 - 210 of 1,622 results

Page 21 of 163
  • Using the device

    Exxact - Connected Thermostat Room/Floor 16 A – Wiser Home Device User Guide

    to update the room details (name, location etc.). E The sliding bar to adjust the temperature. F The set-point temperature value. G Tap the (boost icon) (G) to set a time duration for which the setpoint temperature will increase by 2 °C.When you tap the (boost icon) (G), you can choose one of the following time durations: 30 min 1 hr 2 hr 3 hr Off H The current temperature value.
  • Affichages LED

    Wiser Tête de Vanne Thermostatique – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    signal Tournez le capuchon dans le sens + pour démarrer un boost. Clignotement rapide pendant 5 secondes (répété) Pas de signal Tournez le capuchon dans le sens - pour démarrer un boost. Clignotement rapide pendant 5 secondes (répété) Aucun réseau Tournez le capuchon dans le sens + ou - pour démarrer
  • Manuelle Einstellung der Raumtemperatur

    Wiser Raumthermostat – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    Boost aktiv bleibt, hängt davon ab, wie oft Sie O drücken: 1 Mal drücken = 30 Minuten 2 Mal drücken = 1 Stunde 3 Mal drücken = 2 Stunden 4 Mal drücken = 3 Stunden 5 Mal drücken = Abbrechen Allein mit den Boost-Funktionen können Sie die Zeit einstellen, wie lange der Raum aufgeheizt werden soll.
  • Energy

    Wiser Home – System User Guide (Spain and Portugal)

    EVH5A22N2S EVH5A11N2CX EVH5A07N2CX Supplies electric energy to charge plug-in electric vehicles Instruction Sheet Device User Guide Schneider Inverter and Boost Single Phase Inverter: HY5K1EU1, HY6K1EU1, HY8K1EU1 Three Phase Inverter: HY8K3EU1, HY10K3EU1, HY14K3EU1 BATPMEU2 Battery Controller BATB3KEU3
  • Ställa in rumstemperaturen med appen

    Wiser 16A relä för temperaturreglering – Användarguide för enheten

    enhetskontrollskärmen för att justera rumstemperaturen. När boost-tiden har ställts in ökar börvärdestemperaturen automatiskt med 2° C under den inställda boost-tiden. När boost-tiden är slut återgår börtemperaturen till den aktuella schemalagda händelsen eller till den tidigare börtemperaturen. Om du flyttar
  • Abwesenheitsmodus

    Wiser Home – Systemhandbuch (Deutschland, Österreich)

    aktivieren bzw. zu deaktivieren. Bei aktivem Boost-Betrieb senkt der Abwesenheitsmodus die Zieltemperatur aller verstärkten Heizgeräte, wenn der Boost-Wert höher ist als der Wert des Abwesenheitsmodus.
  • Ställa in rumstemperaturen med appen

    Wiser rumstermostat – Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

    Ställa in rumstemperaturen med appen Ställa in rumstemperaturen med appen Ställa in rumstemperaturen med appen Med appen Wiser Home kan du justera rumstemperaturen.På enhetskontrollskärmen drar du skjutreglaget uppåt/nedåt för att justera rumstemperaturen. När boost-tiden är inställd ökar systemet
  • Mode Eco

    Wiser Home – Guide de l’utilisateur du système (France)

    Mode Eco Mode Eco Mode Eco Le Mode Eco est une fonction intelligente qui est conçue pour maximiser l'efficacité de votre système de chauffage. Il optimise automatiquement le temps d'arrêt de la phase de chauffage chaque fois que la température réglée passe d'une valeur plus élevée à une valeur plus
  • Comfort Mode

    Wiser Home – System User Guide (France)

    Comfort Mode Comfort Mode Comfort Mode Comfort Mode is a smart feature that helps ensure the set-point temperature is reached by the time the heating is scheduled to turn ON. It enhances thermal comfort by adjusting the setpoint ahead of schedule, ensuring the room reaches the desired temperature
  • Away Mode

    Wiser Home – System User Guide (Sweden, Finland)

    Away Mode Away Mode Away Mode The Away Mode is designed to set your home in a sensible state when you are away for longer periods (e.g. being away for the weekend). It temporarily overrides the normal controls (e.g. moments, automation) implemented in the hub. When you disable away mode, the
Page 21 of 163