System-Benutzerhandbuch Wiser Home (Deutschland, Österreich) - 14

Abwesenheitsmodus

Der Abwesenheitsmodus ist dafür ausgelegt, Ihr Zuhause in einen sinnvollen Zustand zu versetzen, wenn Sie für längere Zeit abwesend sind (z. B. über das Wochenende). Er überschreibt vorübergehend die normalen Steuerungen (z. B. Momente, Automatisierung), die im Hub implementiert ist. Wenn Sie den Abwesenheitsmodus deaktivieren, kehren die Steuerelemente in den Zustand zurück, in dem sie sich vor dem Aktivieren des Abwesenheitsmodus befunden haben.

Standardmäßig ist die Solltemperatur auf 16 °C und der Sollwert Kühlmodus auf Aus eingestellt.

Sie können die Zieltemperatur ändern und das Geräteverhalten (Licht ausschalten, Rollläden schließen usw.) für den Abwesenheitsmodus ändern.

Stellen Sie den Gerätezustand / Temperatursollwert im Abwesenheitsmodus ein:

  1. Tippen Sie auf der Startseite auf > Abwesenheitsmodus.

  2. Tippen Sie auf den Schalter, um das Gerät im Abwesenheitsmodus zu aktivieren oder zu deaktivieren. Tippen Sie auf , um die Heiz- und Kühlsollwerte zu ändern.

Abwesenheitsmodus aktivieren/deaktivieren

  1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf Automatisierung.

  2. Aktivieren/Deaktivieren Sie den Schalter, um den Abwesenheitsmodus zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

    HINWEIS: Bei aktivem Boost-Betrieb senkt der Abwesenheitsmodus die Zieltemperatur aller verstärkten Heizgeräte, wenn der Boost-Wert höher ist als der Wert des Abwesenheitsmodus.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.