DUG_Raumthermostat_WH-09

Manuelle Einstellung der Raumtemperatur

Mit der Taste des Raumthermostats können Sie die Raumtemperatur erhöhen, verringern oder verstärken.

Über eine Raumthermostat-Taste kann die Raumtemperatur erhöht oder verringert und die Timerzeit eingestellt werden.

  • Drücken Sie die Taste +, um die Sollwerttemperatur um 0,5°C zu erhöhen.

  • Drücken Sie die Taste -, um die Sollwerttemperatur um 0,5°C zu verringern.

HINWEIS: Nach jeder Sollwertänderung 10 Sekunden warten und prüfen, ob der gewünschte Sollwert angezeigt wird.

Wie lange der Boost aktiv bleibt, hängt davon ab, wie oft Sie O drücken:

  • 1 Mal drücken = 30 Minuten

  • 2 Mal drücken = 1 Stunde

  • 3 Mal drücken = 2 Stunden

  • 4 Mal drücken = 3 Stunden

  • 5 Mal drücken = Abbrechen

HINWEIS: Allein mit den Boost-Funktionen können Sie die Zeit einstellen, wie lange der Raum aufgeheizt werden soll.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?