DUG_Rumtermostat_WH-09

Ställa in rumstemperaturen med appen

Med appen Wiser Home kan du justera rumstemperaturen.
På enhetskontrollskärmen drar du skjutreglaget uppåt/nedåt för att justera rumstemperaturen.

VIKTIG:
  • När boost-tiden är inställd ökar systemet automatiskt börvärdestemperaturen med 2 °C under boost-tiden. När boostperioden är slut återgår temperaturen till det senaste börvärdet.

  • Om du flyttar skjutreglaget till den nedre delen av fältet aktiveras läget Frostskydd. I det här läget håller systemet rumstemperaturen konstant på 5 °C för att förhindra frysning.

FÖRSLAG: Du kan även justera rumstemperaturen:
  • Genom att trycka på eller på fliken Kontroll i avsnittet Uppvärmning i det berörda rummet för att justera dess temperatur.

  • När du lägger till den bland dina Favoriter. Om du vill veta mer om Favoriter, se Hantera favoriter i respektive bruksanvisning.

OBS: Om du bara har en enda enhet i Wiser-systemet kommer fliken Kontroll inte att visas. Alla funktioner kommer att vara tillgängliga via startskärmen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?