Guide de l’utilisateur du système Wiser Home (France) - 14

Mode Eco

Le Mode Eco est une fonction intelligente qui est conçue pour maximiser l'efficacité de votre système de chauffage. Il optimise automatiquement le temps d'arrêt de la phase de chauffage chaque fois que la température réglée passe d'une valeur plus élevée à une valeur plus basse.
NOTE: Le Mode Eco est une fonction système pouvant être activée ou désactivée pour toutes les pièces.
NOTE: La fonction de mode Eco ne s'active pas en mode Refroidissement.

Mode Eco désactivé

Wiser change la température de consigne à 22h selon la programmation. Selon la météo et le niveau d'isolement de la maison, la température ambiante chute proportionnellement à partir de 22h.

La chaudière continue son cycle jusqu'à 22h.

Mode Eco activé

Lorsque le mode Eco est activé, Wiser détermine la manière dont votre domicile conserve la chaleur par rapport aux températures extérieures actuelles et prévues. En conséquence, le système bascule vers la température de consigne programmée suivante avant 22h, sans perte de confort notable.

La période entre le moment où le mode Eco change la valeur de consigne et 22h représente la période Eco, et les économies sont réalisées du fait que la chaudière n'est pas activée.

La chaudière arrête de fonctionner avant 22h.

Lorsqu'une pièce est dans une période Eco, une icône ECO s'affiche dans la pièce sur l'écran d'accueil.

L'icône ECO s'affiche également sur l'écran de réglage de la température et sur le thermostat d'ambiance.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.