DUG_Wiser Tête de Vanne Thermostatique_WH-07

Affichages LED

Utilisation normale

État

Interaction avec l’utilisateur

LED gauche

LED centrale

LED droite

Durée

Booster vers le haut

Tournez le capuchon dans le sens +

   

Fixe pendant 5 secondes

Booster vers le bas

Tournez le capuchon dans le sens -

   

Fixe pendant 5 secondes

Calibrage de la tête

État

Interaction avec l’utilisateur

LED gauche

LED centrale

LED droite

Durée

Démarrer

Insérer les piles

Clignotement simple

Ouverture de la vanne

Automatique lors de l’insertion des piles OU Tournez et maintenez le capuchon dans le sens + pendant 8 secondes (pour changer les piles)

   

Fixe jusqu’à ce que la vanne soit ouverte

Prêt à installer sur la vanne

La tête de vanne thermostatique est prête à être installée lorsque la vanne est entièrement ouverte (voir ci-dessus)

 

Rouge et bleu : clignotement pendant 5 minutes

   

Orange fixe = non appairé

Vert fixe = appairé

Fermeture de la vanne

Tournez et maintenez le capuchon dans le sens - pendant 2 secondes

   

Fixe jusqu’à la fermeture de la vanne

Appairage

Tournez et maintenez le capuchon dans le sens + pendant 3 secondes

   

Clignote jusqu’à 2 minutes

Appairage réussi

     

Fixe pendant 5 secondes

Échec de l’appairage

Si aucun réseau n’est trouvé au bout de 2 minutes

   

Clignote pendant 5 secondes

État d’erreur

État

Interaction avec l’utilisateur

LED gauche

LED centrale

LED droite

Durée

Pile faible

     

Fixe pendant 1 seconde (répété toutes les heures)

Pile très faible

     

Clignotement rapide pendant 5 secondes (répété chaque minute)

Pas de signal

Tournez le capuchon dans le sens + pour démarrer un boost.

   

Clignotement rapide pendant 5 secondes (répété)

Pas de signal

Tournez le capuchon dans le sens - pour démarrer un boost.

   

Clignotement rapide pendant 5 secondes (répété)

Aucun réseau

Tournez le capuchon dans le sens + ou - pour démarrer un boost.

   

Fixe avec extinction au bout de 2 secondes. Dans ce cas, la tête de vanne thermostatique n’a pas été appairée au système Wiser et doit soit être appairée à la passerelle, soit être réinstallée.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?