Showing 3,221 - 3,230 of 9,859 results

Page 323 of 986
  • Tekniset tiedot

    Wiser Multiwire säädinmoduuli LED-himmennin – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    Tekniset tiedot Tekniset tiedot Tekniset tiedot Nimellisteho Kuorman tyyppi Kuorman nimi Kuorman arvo 2‑johtiminen (ilman nollajohdinta) 3-johtiminen (nollajohdin on) LED 5 - 200 W (enint. 0,8 A) 5 - 80 W (enint. 0,5 A) 0 - 200 W (enint. 0,8 A) 0 - 80 W (enint. 0,5 A) Hehkulamppu 20 - 300 W 0 - 300
  • Aikataulun määrittäminen

    Wiser Multiwire säädinmoduuli LED-himmennin – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    Aikataulun määrittäminen Aikataulun määrittäminen Aikataulun määrittäminen Himmennintä voidaan ohjata täysin aikataulun mukaan. Kun aikataulu on asetettu, himmennin toimii määritettynä aikana. Valitse aloitusnäytössä . Siirry kohtaan Aikataulut > luodaksesi aikataulun. Anna aikataulun nimi (A
  • Aikataulun määrittäminen

    Exxact – Multiwire LED-säädin ZB – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    Aikataulun määrittäminen Aikataulun määrittäminen Aikataulun määrittäminen Himmennintä voidaan ohjata täysin aikataulun mukaan. Kun aikataulu on asetettu, himmennin toimii määritettynä aikana. Valitse aloitusnäytössä . Siirry kohtaan Aikataulut > luodaksesi aikataulun. Anna aikataulun nimi (A
  • Away Mode

    Exxact - Connected Thermostat Room/Floor 16 A – Wiser Home Device User Guide

    Away Mode Away Mode Away Mode Away Mode (A) sets all rooms to a default temperature (16  °C). It appears with a check mark in the Automation page when active and can be accessed from the Automation menu by tapping the Automation tab at the bottom of the Home screen. Only rooms with setpoints higher
  • Tekniske data

    LK FUGA Wiser trådløs Multiwire lysdæmper til LED – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    Tekniske data Tekniske data Tekniske data Nominel effekt Belastningstype Belastningsnavn Belastningsværdi 2-leder (uden neutral) 3-leder (med neutral) Lysdiode 7-130 W (maks. 0,8 A) 7-80 W (maks. 0,5 A) 0-130 W (maks. 0,8 A) 0-80 W (maks. 0,5 A) Glødelampe 14-200 W 0-200 W Halogenlampe 14-150 W 0
  • Información energética de los dispositivos individuales

    PowerTag Energy – Wiser Home Guía del usuario del dispositivo

    diariamente, semanalmente, mensualmente y anualmente. El flujo de energía mostrará la potencia instantánea de estos dispositivos si los ha instalado. Enchufes inalámbricos Enchufes conectados Relés 16 A Ventajas: Datos en directo de dispositivos individuales. Historial de dispositivos individuales
  • Erstellen eines Zeitplans/eines Ereignisses

    System M und System D - Connected Raumtemperaturregler 16 A, ZB – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    aus. Tippen Sie auf Erstellen. Wählen Sie einen beliebigen Tag (A) aus und tippen Sie auf für Ereignis hinzufügen: Wählen Sie die Temperatur aus (z. B. 16 °C). Wenn Sie den Schieberegler am unteren Ende der Leiste für den Zeitplan platzieren, wird der Frostschutzmodus aktiviert, wenn der Zeitplan
  • Safety & Security

    Wiser Home – System User Guide (Denmark)

    Safety & Security Safety & Security Safety & Security Wiser Smoke Alarm - Battery CCT599002 The Wiser Smoke Alarm - Battery uses a photoelectric sensor to detect smoke generated by fire. It also includes a temperature sensor that detects heat caused by rapid increase in temperature
  • Configuring the device

    Wiser Radiator Thermostat – Wiser Home Device user guide

    Configuring the device Configuring the device Configuring the device The temperature data from the Radiator Thermostat sensor will be used as an input for the room’s heating system. If a room has an additional temperature measuring device (such as a Room Thermostat, Connected Thermostat (2A or 16A
  • Google Home

    System M and System D - Connected Thermostat 2 A, ZB – Wiser Home Device user guide

    Google Home Google Home Google Home Google Home is a brand of smart speakers that works like Alexa. You can use Google Assistant to request information or perform an action using a variety of commands.” Common Wiser commands for Google Home: Inquiry: “OK, Google, is the hot water on?” Hot Water
Page 323 of 986