DUG_PowerTag-E_WH-10

Información energética de los dispositivos individuales

Puede monitorear más dispositivos en el flujo de energía disponible en la pestaña "Energía". Puede ver el consumo de energía en kWh diariamente, semanalmente, mensualmente y anualmente.

El flujo de energía mostrará la potencia instantánea de estos dispositivos si los ha instalado.

  • Enchufes inalámbricos

  • Enchufes conectados

  • Relés 16 A

Ventajas:

  • Datos en directo de dispositivos individuales.

  • Historial de dispositivos individuales.

Requisito previo: Empareje enchufes inteligentes y enchufes conectados asignando un icono. El nuevo icono se mostrará en la pantalla del inicio y el desglose de energía.
Si está emparejando los dispositivos con Wiser Hub por primera vez, consulte la sección Emparejamiento del enchufe conectado,Emparejamiento del enchufe inalámbrico.
Si ya ha instalado los dispositivos y desea cambiar su icono, consulte la sección Cambio del icono para Enchufes inalámbricos, Enchufes conectados.
NOTA: Si cambia el icono a otra categoría, se eliminarán todos los datos históricos.

Una vez actualizada la aplicación Wiser Home, se notifica al usuario que la función de flujo de energía está disponible para los dispositivos mencionados en la pestaña Energía.

  1. Lea la actualización de la función y deslice para navegar a la siguiente pantalla.

  2. Pulse para cerrar la pantalla superpuesta.

En directo

Para acceder a los datos en directo:
  1. En la barra de navegación inferior, pulse > En directo.

    Powerflow y el gráfico En directo se muestran para relés de 16 A , enchufes inteligentes y enchufes conectados únicamente si hay una fuente de energía. (Mostrar hasta 4 dispositivos más altos).

Historial

Para acceder al historial de energía:
  1. En la barra de navegación inferior, pulse > Historial.

  2. Pulse (A) para seleccionar el período de tiempo deseado (A): Horas, días, meses, años.

    El historial de los dispositivos instalados se destaca en el gráfico (B).

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.