Showing 3,841 - 3,850 of 9,859 results

Page 385 of 986
  • Tekniset tiedot

    Schneider Charge – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    230 V AC (+/- 10 %) 50/60 Hz 1ph Nimellinen lähtöteho 11 kW 16 A (3 P + N) 7,4 kW 32 A (1 P + N) 22 kW 32 A (3 P + N) Kaapelointi Kaapelointi ylhäältä, takaa tai alhaalta Sisäänrakennettu suojaus RCD-DD 6 mA DC-suodatin Suurin syöttövirta 32 A 16 A Pistorasian tyyppi 1 (vain T2S) Liitetty kaapeli
  • Wiser HubR (1st Generation)

    Wiser Home – System User Guide (UK, Ireland)

    Wiser Hub R (1 st Generation) Wiser Hub R (1 st Generation) Wiser Hub R (1 st Generation) Using app as a Professional Installer or Home Owner: Select your hub in the app. Tap Hub R (A). If no firmware is saved in the app, you will be asked if you want to download the latest firmware. Put the
  • Emparelhamento de um interrutor sem fios de Interruptor duplo com 2 reguladores de intensidade de micro módulos (Pucks)

    Micromódulo Variador Wiser – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    pressão superior direito 5 vezes em sucessão rápida no interrutor sem fios. O LED de estado pisca a verde. PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO Cumpra os regulamentos ao trabalhar em peças sob tensão. Acione apenas os botões do dispositivo com equipamento auxiliar isolado que cumpra os requisitos da EN 60900
  • Pairing the device with Wiser Hub

    Wiser Micro Module Dimmer – Wiser Home Device user guide

    . If the QR code is incorrect, a message Incorrect QR code scanned will appear. Tap I can't scan the QR code and choose one of the following options: (A): Enter the Mac Address/EUI-64 and Install Code, then tap Connect. The app will verify if the Mac Address/EUI–64 and Install code are valid. (B): Tap
  • Pairing the device with the Wiser Hub

    Wiser Motion Sensor – Wiser Home Device user guide

    . If the QR code is incorrect, a message Incorrect QR code scanned will appear. Tap I can't scan the QR code and choose one of the following options: (A): Enter the Mac Address/EUI-64 and Install Code, then tap Connect. The app will verify if the Mac Address/EUI–64 and Install code are valid. (B
  • Emparejamiento del dispositivo con Wiser Hub

    Sensor de movimiento Wiser – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    ; Sensor de movimiento. También puede navegar pulsando Control > > Seguridad y protección > Sensor de movimiento. Pulse Escanear código QR y permita que la aplicación Wiser Home acceda a su cámara. A continuación, escanee el código QR ubicado en el dispositivo. Si no puede encontrar el código
  • Pairing the device with the Wiser Hub

    Wiser Water Leakage Sensor – Wiser Home Device user guide

    proceed to step 4. If the QR code is incorrect, a message Incorrect QR code scanned will appear. Tap I can't scan the QR code and choose one of the following options: (A): Enter the Mac Address/EUI-64 and Install Code, then tap Connect. The app will verify if the Mac Address/EUI–64 and Install code are
  • Emparejamiento del dispositivo con Wiser Hub

    Unica - Regulador universal giratorio conectado – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Dispositivos y Luces > Regulador giratorio. También puede navegar pulsando Control > > Luces > Atenuador giratorio . Toque Escanear código QR y permita que la aplicación Wiser Home acceda a su cámara. A continuación, escanee el código QR ubicado en el dispositivo. Si no puede encontrar el
  • Advanced settings

    PowerTag Control – Device user guide

    . Output type: contactor A contactor is an electrically-controlled switch used for switching a power circuit. It is commonly used to control electric motors, lighting, heating, capacitor banks, thermal evaporators, pumps, hot water systems, and other electrical loads. Contactor are typically used in
  • Sistema M y sistema D - Módulo soporte de tecla simple/doble conectado Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    . 02/2026 www.se.com https://www.se.com Información legalLa información proporcionada en este documento contiene descripciones generales,características técnicas o recomendaciones relacionadas con productos osoluciones. Este documento no pretende sustituir a un estudio detallado o un plan de
Page 385 of 986