Showing 4,081 - 4,090 of 9,859 results

Page 409 of 986
  • Tekniska data

    Wiser strömställarpuck – Bruksanvisning för enheten

    Tekniska data Tekniska data Tekniska data Nominell effekt för lasttyp Glödlampa 2 200 W Lysdiod 200 W Motor 1 180 W Elektronisk step-down-omvandlare 500 VA Resistans 3 000 W Kapacitans 10 A, 25 µF Induktans 5 A, cos φ = 0,6 Strömförsörjning 230 V AC, 50 Hz Kopplingsfunktioner 230 V AC, 14 A
  • Configurar o dispositivo

    Termostato Encastrado Wiser 2 A – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    A, ou Sensor de temperatura e humidade), o sistema calcula a temperatura média medida pelos dispositivos para controlar o aquecimento com base na temperatura global da divisão.Para mais informações, consulte Definir o dispositivo como fonte de temperatura.
  • Profile Settings

    Wiser BMS – Building Management System – User Guide

    Profile Settings Profile Settings Profile Settings You can set workspaces, options, and user settings. On the top-right pane, click Profile. You can see the following options: Workspaces (A) Options (B) Workspaces (A) Workspaces (A) Allows you to switch between different workspaces if you are
  • Cancel all overrides

    Renova - Connected Thermostat Room/Floor 16 A – Wiser Home Device User Guide

    Cancel all overrides Cancel all overrides Cancel all overrides The Cancel all overrides (A) option returns all heating to pre-set values. If you have selected Boost All or manually changed a room setpoint, this action will cancel those overrides and restore all rooms to their scheduled setpoints. You can find this option in the Automations menu by tapping the Automations tab at the bottom of the Home screen.
  • Om enheten

    Exxact – Rörelsedetektor med tryckknapp 10 A uppkopplad – Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

    Om enheten Om enheten Om enheten Rörelsedetektor med tryckknapp 10 A uppkopplad (nedan kallad rörelsesensorbrytare) känner av rörliga värmekällor (t.ex. personer) och kan slå på ohmska, induktiva eller kapacitiva belastningar under en inställbar eftergångstid. Styrningsalternativ Kontroll av hemmet
  • Zeitplan einrichten

    Wiser Schaltaktor 1fach UP – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    Startbildschirm auf . Gehen Sie zu Zeitpläne und tippen Sie auf , um einen Zeitplan zu erstellen. Geben Sie den Namen des Zeitplans ein (A). Wählen Sie im Menü TYP die Option Leuchten (B). Wählen Sie im Menü ANWENDEN FÜR Unterputz-Schaltaktor (C) aus den aufgelisteten Geräten. Tippen Sie auf Erstellen
  • Konfigurera ett schema

    Wiser jalusibrytarpuck – Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

    enheterna vid en given tidpunkt. Så här skapar du ett schema: På de Hemskärm, peka > Scheman > . Ange ett namn på schemat (A). Välj en enhetstyp (B). Välj en lista över enheter (C) som schemat måste gälla för. Tryck på Skapa. Peka för att lägga till en händelse. Välj ett tillstånd (Öppen
  • Skapa ett schema/en händelse

    Wiser radiatortermostat – Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

    trycker du på . Tryck på fliken Scheman > . På sidan Nytt schema anger du Schemats namn, väljer Typ och väljer rum. Tryck på Skapa. Välj valfri dag (A) och tryck på för att lägga till händelse: Välj temperatur (till exempel 16 °C). När du placerar skjutreglaget längst ned i fältet för schemat
  • Verificar o consumo do dispositivo

    PowerTag Energy – Wiser Home Guia do utilizador do dispositivo

    Verificar o consumo do dispositivo Verificar o consumo do dispositivo Verificar o consumo do dispositivo Através da aplicação Wiser Home, pode monitorizar o tempo real, histórico da rede, solar e cargas individuais, bem como a análise estatística do consumo de energia de todas as cargas instaladas
  • About the device

    Wiser 16 A Relay for Temperature Control – Wiser Home Device user guide

    About the device About the device About the device The Wiser 16 A Relay (hereinafter referred to as Relay) is used to control electrical heaters or electric underfloor heating with On/Off commands or Fil Pilote commands. The fil pilote is a single control wire interface for controlling multiple
Page 409 of 986