DUG_ZB Termostato 2A_WH-06

Configurar o dispositivo

IMPORTANTE: Os dados de temperatura do sensor serão utilizados como entrada para o sistema de aquecimento na divisão. Se uma divisão tiver vários dispositivos de medição da temperatura (termostato ambiente, Termostato Encastrado Wiser 2 A, ou Sensor de temperatura e humidade), o sistema calcula a temperatura média medida pelos dispositivos para controlar o aquecimento com base na temperatura global da divisão.
Para mais informações, consulte Definir o dispositivo como fonte de temperatura.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?