DUG_Radiatortermostat_WH-07

Skapa ett schema/en händelse

Enheten kan styras och utlösas helt enligt ett schema. När schemat är skapat följer systemet det aktiva schemat. Du kan skapa eller ändra scheman när som helst.

Så här skapar du schemat/händelsen:

  1. startskärmen trycker du på .

  2. Tryck på fliken Scheman > .

  3. På sidan Nytt schema anger du Schemats namn, väljer Typ och väljer rum.

  4. Tryck på Skapa.

  5. Välj valfri dag (A) och tryck på för att lägga till händelse:

    • Välj temperatur (till exempel 16 °C).

      OBS: När du placerar skjutreglaget längst ned i fältet för schemat aktiveras frostskyddsläget när schemat börjar.
      I frostskyddsläget håller systemet rumstemperaturen på 5 °C.
    • Ställ in tid (t.ex. 12:00).

      OBS: Högst 8 händelser kan skapas per dag.

      Du kan trycka på för att kopiera schemat från en dag till andra dagar eller kopiera hela schemat till ett nytt schema eller till ett befintligt schema.

  6. Tryck på Ställ in.

  7. I det övre högra hörnet på skärmen trycker du på och väljer Följ schemat för att sätta på/stänga av schemat.

När systemet följer ett schema:
Det nya börvärdet fortsätter att vara aktivt till nästa schemahändelse.

Du kan se vilken tid det gäller till på fliken Kontroll under enhetsnamnet. Tiden till vilken schemat är inställt är satt på PÅ.


När systemet inte följer ett schema:
Eventuella ändringar som görs med skjutreglaget förblir aktiva tills nästa gång skjutreglaget används.
Tiden det gäller till försvinner från skärmen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?