DUG_PowerTag-E_WH-10

Verificar o consumo do dispositivo

Através da aplicação Wiser Home, pode monitorizar o tempo real, histórico da rede, solar e cargas individuais, bem como a análise estatística do consumo de energia de todas as cargas instaladas com PowerTag
  • Em tempo real: Fornece dados em tempo real sobre o consumo da rede e o estado em tempo real da origem da energia:

    • Rede para casa: Importação

      (Consumo de energia da casa a partir da rede)
    • Casa para rede: Exportação (Excesso de energia da produção solar conduzida para a rede)

    IMPORTANTE: É necessário instalar o PowerTag na Rede e fontes de energia adicionais, tais como Solar, Solar e Bateria para ter dados precisos do fluxo de energia.

  • Histórico: Fornece um histórico da energia consumida por cargas. Se existir um sistema solar ligado à rede, a aplicação fornece o histórico da energia importada e exportada.

  • Informações: Fornece informações sobre poupança de energia e fatura anual para a tarifa definida.

  • Histórico e informações das Informações Personalizadas sobre Energia: Fornece uma discriminação da energia estimada do consumo da sua casa. Comparação da energia com casas semelhantes e dicas de poupança de energia importantes.

    NOTA:
    • Não são mostrados dados em tempo real.

    • O histórico só aparece para meses e anos.

    • Todas as informações de energia não são mostradas ao mesmo tempo.
      Exemplo: No primeiro dia do mês está disponível uma discriminação da energia do mês anterior.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?