DUG_Exxact Rörelsedetektor med tryckknapp 10 A uppkopplad_WH-00

Om enheten

Rörelsedetektor med tryckknapp 10 A uppkopplad (nedan kallad rörelsesensorbrytare) känner av rörliga värmekällor (t.ex. personer) och kan slå på ohmska, induktiva eller kapacitiva belastningar under en inställbar eftergångstid.

Styrningsalternativ

Kontroll av hemmet: För att styra rörelsesensorbrytaren via Wiser Home-appen behöver du Wiser-hubben.

Direktdrift: Rörelsesensorbrytaren kan alltid styras direkt på plats. Det går även att ansluta valfritt antal mekaniska återfjädrande tryckknappar.

Funktioner

  • Detekteringsområde.

  • Automatiskt läge, manuell drift.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?