Showing 4,811 - 4,820 of 9,846 results

Page 482 of 985
  • Quick Home Connect

    Micromódulo Interruptor Wiser – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Quick Home Connect Quick Home Connect Quick Home Connect O Quick Home Connect é uma solução de conectividade sem fios para dispositivos Zigbee sem a necessidade de uma aplicação para hub ou smartphone. O Quick Home Connect é o seu ponto de partida para a automatização da casa sem fios. Executa
  • About the device

    Wiser Micro Module Shades Control – Wiser Home Device user guide

    About the device About the device About the device The Wiser Micro Module Shades Control (hereinafter referred to as Puck ) provides the smart shutter functionalities with ordinary mechanical double push-button switches. The shutter Puck can be controlled directly from a wired-connected double push
  • Pairing the device with the Wiser hub

    Wiser Radiator Thermostat – Wiser Home Device user guide

    joined. Tap Next to enter Thermostat name and assign to an existing room or a new room. After you pair the device, a success screen appears with the following options: + Add New Device: Tap to continue pairing more devices. Start Using Your Device: Tap to start using the paired device. The success screen appears only if you are logged in as a Home Owner. The Thermostat is now listed on the Control tab under the All and the specific room tabs.
  • Acerca do dispositivo

    Unica - Interruptor sem fios conectável simples/duplo – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Acerca do dispositivo Acerca do dispositivo Acerca do dispositivo O interruptor sem fios conectável simples/duplo (a seguir designado Interruptor sem fios) é um interruptor sem fios alimentado a baterias, utilizado para controlar um grupo de dispositivos Zigbee (como por ex. luz/estore) dentro da
  • Indicaciones LED

    Unica - Toma de corriente inteligente, 1 elemento, 16 A – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    ilumina en verde durante un tiempo antes de apagarse. Restablecimiento del dispositivo Acción del usuario Indicación LED Estado Accione el pulsador 3 veces y manténgalo pulsado una vez durante >10 s. Después de 10 s, el LED empieza a parpadear en rojo. El dispositivo se encuentra en modo de
  • Ejemplo de una automatización

    Sensor de ventana/puerta Wiser – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Ejemplo de una automatización Ejemplo de una automatización Ejemplo de una automatización En esta demostración se muestra cómo crear una automatización para encender el interruptor de la luz al abrir la puerta durante el horario nocturno. Vaya a Automatización > para crear una automatización
  • Modo ausente

    Wiser Home – Guia do Utilizador do Sistema (Espanha e Portugal)

    Modo ausente Modo ausente Modo ausente O Modo ausente foi concebido para colocar a sua casa num estado sensível quando estiver ausente por períodos mais longos (por exemplo, quando estiver fora durante o fim-de-semana). Substitui temporariamente os controlos normais (por exemplo, momentos
  • Switch

    System M and System D - Connected Push-button Module, 1-gang/2-gang – Wiser Home Device user guide

    Switch Switch Switch Using the Wiser Home app, you can rename the 1-gang switch, edit or assign a new location, identify, and delete the 1-gang switch from the system. Configuring the device shown is for a 1-gang switch, and the same can be done for a 2-gang switch. On the Home screen, tap . Tap
  • Emparelhamento do interrutor sem fios com o Micro Module Dimmer (Puck)

    Micromódulo Variador Wiser – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    e o Puck no modo de emparelhamento ao mesmo tempo. O modo de emparelhamento ficará ativo durante cerca de um minuto. Prima brevemente o lado direito do botão basculante 5 vezes em sucessão rápida no interrutor sem fios. O LED de estado pisca a verde. PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO Cumpra os regulamentos
  • Pairing 1-gang with 1 or 2 Blind Control Switches

    Odace - Connected Wireless Switch 1-gang/ 2-gang – Wiser Home Device user guide

    Pairing 1-gang with 1 or 2 Blind Control Switches Pairing 1-gang with 1 or 2 Blind Control Switches Pairing 1-gang with 1 or 2 Blind Control Switches If you want to pair a 1-gang FLS with one blind control switch, follow the steps up to step 3. To continue with a second blind control switch, follow
Page 482 of 985