DUG_Window/Door Sensor_WH-06

Ejemplo de una automatización

En esta demostración se muestra cómo crear una automatización para encender el interruptor de la luz al abrir la puerta durante el horario nocturno.
  1. Vaya a Automatización > para crear una automatización.
  2. Para agregar una condición, pulse Añadir condición > Cambio de estado del dispositivo > Sensor de puerta, pulse (A) para Abierto, y luego Guardar.
  3. Lea la información y pulse OK.
  4. Para establecer la hora, pulse Cuándo > Agregar tiempo > Periodo de tiempo > Nocturno > Guardar.
  5. Para agregar una acción, pulse Entonces > Añadir una acción > Controlar un dispositivo > Micro módulo de interruptor, pulse (B) para encender y, a continuación, pulse Guardar.
  6. Lea la información y pulse OK.
  7. Introduzca el nombre de la automatización.
    SUGERENCIA: Puede elegir la imagen de portada que representa su automatización tocando .
  8. Toque Guardar.
    Una vez guardada la automatización, se podrá ver en la pestaña de Automatización.
    NOTA: Puede activar o desactivar las automatizaciones en la pestaña Automatización mediante (C).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?