SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-08

Modo ausente

O Modo ausente foi concebido para colocar a sua casa num estado sensível quando estiver ausente por períodos mais longos (por exemplo, quando estiver fora durante o fim-de-semana). Substitui temporariamente os controlos normais (por exemplo, momentos, automatização) implementados no Hub. Quando desativa o modo ausente, os controlos voltam ao estado em que se encontravam antes de ativar o modo ausente.

Por predefinição, o ponto de referência do aquecimento é 16 °C e o ponto de referência do arrefecimento é desligado.

Pode alterar a temperatura pretendida e ajustar os comportamentos dos dispositivos (desligar as luzes, fechar estores, etc.) para o Modo ausente.

Definir o estado do dispositivo/ponto de referência da temperatura no modo ausente:

  1. No ecrã inicial, toque em > Modo ausente.

  2. Toque no botão para ativar ou desativar o dispositivo quando estiver no modo ausente. Toque em para modificar os pontos de referência do aquecimento e do arrefecimento.

Ativar/Desativar o Modo Ausente

  1. No ecrã inicial, toque em Automatização.

  2. Ative/desative o botão ativar/desativar para ativar ou desativar o modo ausente.

    NOTA: Se o modo Impulso estiver ativo, o modo Ausente reduzirá a temperatura-alvo de todos os aquecedores impulsionados, se o valor do impulso for superior ao valor do modo Ausente.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?