Showing 6,171 - 6,180 of 9,846 results

Page 618 of 985
  • Gerät mit Wiser Hub koppeln

    System M und System D - Connected SCHUKO-Steckdose 16 A – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    Optionen: (A): Geben Sie die Mac-Adresse/EUI-64 und den Installationscode ein und tippen Sie auf Verbinden. Die App überprüft, ob die Mac-Adresse/EUI-64 und der Installationscode gültig sind. (B): Tippen Sie auf diese Option, wenn Sie die Mac-Adresse/EUI-64 und den Installationscode nicht finden können
  • Instalar o dispositivo

    PowerTag Energy – Wiser Home Guia do utilizador do dispositivo

    Instalar o dispositivo Instalar o dispositivo Instalar o dispositivo Para obter os melhores resultados, recomenda-se que instale o PowerTag a uma distância de 3 metros do Wiser Hub. Isto assegura uma boa intensidade da rede e ajuda a evitar problemas de online/offline, que podem originar dados
  • Instalación del dispositivo

    PowerTag Energy – Wiser Home Guía del usuario del dispositivo

    Instalación del dispositivo Instalación del dispositivo Instalación del dispositivo Se recomienda instalar el PowerTag a 3 metros de Wiser Hub para obtener los mejores resultados. Esto proporciona una buena intensidad de red y ayuda a evitar problemas en línea/fuera de línea, lo que podría provocar
  • Compatible Wiser Devices for Matter Bridge

    Wiser Home – System User Guide (France)

    Wiser Water Leakage Sensor Wiser Motion Sensor Wiser Temperature/Humidity Sensor Lights Wiser Micro Module Light Switch Connected Relay Switch 10 A Dimmers Wiser Micro Module Dimmer Wiser Multiwire Micro Module LED Dimmer Connected Universal Rotary Dimmer LED Connected Universal Push-button Dimmer
  • Solución de problemas

    Unica - Toma de corriente inteligente, 1 elemento, 16 A – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    rápidamente en ROJO. Borre las alarmas de la toma de corriente. Para borrar la alarma, mantenga pulsado el pulsador durante 4 segundos. Después de 4 segundos, el parpadeo se detendrá y la alarma se borrará, puedes volver a utilizar la toma de corriente. Antes de borrar la alarma, debe verificar la razón de la falla de sobrecorriente y la falla térmica para seguridad..
  • Sistema de Antidisparo EVlink Home

    EVlink Home Smart – Manual do utilizador do dispositivo doméstico Wiser

    Sistema de Antidisparo EVlink Home Sistema de Antidisparo EVlink Home Sistema de Antidisparo EVlink Home EVA1HPC1 EVA1HPC3 Descrição geral O antidisparo de casa é um sistema de gestão de carga de energia que adapta continuamente a energia fornecida para carregar o carro, tendo em consideração o
  • Hämta hubbens fasta programvara till appen

    Wiser Home – Systemanvändarhandbok (Sverige, Finland)

    till molnet kan du använda appen som Professionell installatör. Hubbens fasta programvara kan endast laddas ned för Wiser Hub 2 nd Generation. Som professionell installatör : Tryck på Fast programvara för hubb (A). Tryck på Sök efter uppdateringar (B). Om det finns en ny fast programvaruversion
  • Pairing Wireless Switch with Push-button Switch

    LK FUGA Wiser Push-button Switch – Wiser Home Device user guide

    Pairing Wireless Switch with Push-button Switch Pairing Wireless Switch with Push-button Switch Pairing Wireless Switch with Push-button Switch If you do not need the lower rocker of the Wireless switch, you can replace it with a blind plate. Remove the top rocker and short press the left push
  • Push-button Dimmer

    LK FUGA Wiser wireless battery 4 button switch – Wiser Home Device User Guide

    Push-button Dimmer Push-button Dimmer Push-button Dimmer If you do not need the lower rocker of the Wireless switch, you can replace it with a blind plate. Remove the top rocker and short press the left push button 5 times in quick succession on the Wireless switch. The status LED blinks green
  • About the device

    LK FUGA® Wiser wireless dimmer – Wiser Home Device User Guide

    About the device About the device About the device The LK FUGA ® Wiser wireless dimmer (hereinafter referred to as dimmer) is a push-button device that can be operated locally at the associated operating panel. The dimmer can be used to switch and dim LED, ohmic, inductive or capacitive loads. The
Page 618 of 985