SUG_SV_FI_WH-04

Hämta hubbens fasta programvara till appen

När hubben är ansluten till Wiser Cloud uppdateras den fasta programvaran automatiskt till den senaste versionen.

Om du vill uppdatera hubben manuellt innan du ansluter till molnet kan du använda appen som Professionell installatör.

VIKTIG: Hubbens fasta programvara kan endast laddas ned för Wiser Hub 2nd Generation.

Som professionell installatör :

  1. Tryck på Fast programvara för hubb (A).

  2. Tryck på Sök efter uppdateringar (B).

  3. Om det finns en ny fast programvaruversion hämtas den till appen.

OBS: Om en fast programvara sparas i appen kan du kontrollera versionsnummer och utgångsdatum.
  • Om du vill kontrollera om en nyare version är tillgänglig trycker du på Uppdatera fast programvara (A).

  • Om du vill ta bort en fast programvara från appen trycker du på papperskorgen (B).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?