Showing 6,251 - 6,260 of 9,846 results

Page 626 of 985
  • Solución de problemas

    Micro módulo control de persianas Wiser – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    no está preparado para emparejarse después de que se haya eliminado de la aplicación. Restablecimiento a los valores predeterminados de fábrica, consulte Restablecimiento manual del dispositivo Síntoma Posible causa Solución El dispositivo no puede conectarse con el Hub. Después de accionarlo 3
  • Ejemplo de una automatización

    Enchufe inalámbrico – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Ejemplo de una automatización Ejemplo de una automatización Ejemplo de una automatización En el ejemplo siguiente, si el modo ausente está activado durante el día, el enchufe conectado se apagará. Vaya a Automatización > para crear una automatización. Para añadir una condición, toque Añadir
  • Uso del dispositivo

    Unica - Interruptor inalámbrico de una/dos teclas conectado – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    dispositivo muestra las siguientes opciones: A Pulse para configurar una acción/momento en el interruptor inalámbrico, como encender/apagar las luces, subir o bajar la persiana o cualquier combinación. Para obtener más información, consulte los siguientes temas: Asignación de una acción al interruptor
  • Redefinir o dispositivo no Quick Home Connect

    Unica - Interruptor sem fios conectável simples/duplo – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Redefinir o micromódulo interruptor de luz Redefinir o micromódulo estores Redefinir o micromódulo variador multifios. Redefinir o regulador do botão de pressão Redefinir o regulador de luz rotativo. Redefinir a tomada Redefinir o interruptor de relé Redefinir o interruptor de controlo de estores Quando
  • Définition du réglage en lux

    Capteur de mouvement Wiser – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    provoquée par des changements d’intensité lumineuse. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur . Toucher Equipements Capteur de mouvement Niveaux en lux (A) pour sélectionner et définir la valeur de seuil, l'une des options suivantes (B): Très sombre Sombre Lumineux Très lumineux En outre, vous pouvez définir
  • Laitteen käyttäminen

    EVlink Home Smart – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    Laitteen käyttäminen Laitteen käyttäminen Laitteen käyttäminen Ohjauspaneelin avulla voit käynnistää ja pysäyttää latauksen ja seurata virrankulutusta. Napauta Ohjaus -sivulla EVlink Home Smart päästäksesi ohjauspaneeliin. Ohjauspaneelin sivulla, Näet vaihtoehdot A, B, C ja D. Napauta nähdäksesi
  • Réglage de la luminosité d’affichage

    Odace - Thermostat connecté filaire 2 A – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    secondes d’inactivité). Réglage de la luminosité de l’afficheur du thermostat : Sur l’écran d’ accueil, appuyez sur . Appuyez sur Appareils Luminosité (A) pour régler la luminosité active et inactive à l’aide de la barre coulissante (B). La luminosité active par défaut de l’écran est de 100 %. La
  • Valg af monteringssted

    Wiser Home – Systembrugervejledning (Danmark)

    installeres placeringen af andre enheder, der skal bruges i systemet Generelle instruktioner for hub- og enhedsmontering Med henvisning til det næste diagram er det vigtigste at placere hubben (A) så centralt som muligt i forhold til det område, der er optaget af alle netforsynede enheder (B), f.eks
  • Rumindstillinger

    Wiser Home – Systembrugervejledning (Danmark)

    over rum: Tryk på et rum (A). Rumindstillinger: A Tryk for at ændre rummets navn B Zigbee -signalstyrkeindikator, der viser den aktuelle signalstyrke for Zigbee -enhederne. Se Om signalstyrke for at få mere at vide om Zigbee -signalstyrken. Denne funktion er ikke tilgængelig for Wiser Plug-enheden. C
  • Using the motion sensor

    ARGUS Motion Sensor Outdoor 360 – Wiser Home Device user guide

    Using the motion sensor Using the motion sensor Using the motion sensor The following image shows the details available on the device control screen: A Current lux value. B Current temperature. C Current state of the device connected to the motion sensor and the instruction to operate it.For
Page 626 of 985