SUG_DA_WH-02

Valg af monteringssted

Hubben er systemets styring og skal være inden for alle netforsynede enheders rækkevidde, for at systemet kan fungere korrekt.

Den ideelle placering af hubben bestemmes af følgende:

  • udformningen af den bygning, hvor systemet installeres

  • placeringen af andre enheder, der skal bruges i systemet

Generelle instruktioner for hub- og enhedsmontering

Med henvisning til det næste diagram er det vigtigste at placere hubben (A) så centralt som muligt i forhold til det område, der er optaget af alle netforsynede enheder (B), f.eks. omskiftere og lysdæmpere. Der bør også tages hensyn til afstanden til batteridrevne enheder (C) i forbindelse med det tip, der er nævnt efter diagrammet.

TIP: Den batteridrevne bevægelsessensor i garagen (D) befinder sig langt fra hubben. Sensoren kan imidlertid tilsluttes hubben via den netforsynede enhed, der anvendes som omskifter til garagebelysningen (E). Det skyldes, at netforsynede enheder også fungerer som netværksforstærkere i systemet. Tag hensyn til dette, når du beslutter, hvor hubben skal placeres.

Krav til montering af PowerTag

Wiser-hubben (A) anbefales til installation inden for 3 meter af PowerTag-enheder (B) for at sikre stærk forbindelse.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?