SUG_DA_WH-04

Rumindstillinger

På skærmbilledet Rumindstillinger kan du kontrollere og ændre rumspecifikke indstillinger, såsom en liste over enheder, der er tildelt et rum, eller ændre navnet på rummet.

Nogle enheder har specifikke muligheder og indstillinger. For eksempel Open Window Detection, når der er tildelt en radiatortermostat til rummet. Du kan finde detaljeret information i brugervejledningen til den pågældende enhed. Se Liste over Wiser-enheder for at få links til brugervejledningen for hver enhed.

Tryk på en enhed for at gå til Enhedsindstillinger.

I Liste over rum:

  1. Tryk på et rum (A).

Rumindstillinger:

A

Tryk for at ændre rummets navn

B

Zigbee®-signalstyrkeindikator, der viser den aktuelle signalstyrke for Zigbee®-enhederne. Se Om signalstyrke for at få mere at vide om Zigbee®-signalstyrken.

BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for Wiser Plug-enheden.

C

Tryk for at slette rummet.

BEMÆRK:
  • Det burde ikke være nødvendigt at slette et rum, når du har oprettet dit Hjem, men du kan gøre det når som helst.

  • Når du sletter et rum, vises alle enhederne (undtagen klimaenheden), der er tildelt det pågældende rum, som ikke tildelt på Hjem skærmen.

D

Indikatoren for batteriets opladningsniveau, som viser den aktuelle batteristatus for batteridrevne enheder.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.