DUG_Motion Sensor_WH-06

Définition du réglage en lux

À l’aide de l’application Wiser, vous pouvez définir la valeur seuil pour les plages en lux (telles que très sombre, sombre, lumineux, très lumineux) de l’environnement. Cela permet d’éviter la fausse alarme provoquée par des changements d’intensité lumineuse.
  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .
  2. Toucher Equipements > Capteur de mouvement > Niveaux en lux (A) pour sélectionner et définir la valeur de seuil, l'une des options suivantes (B):
    • Très sombre

    • Sombre

    • Lumineux

    • Très lumineux

    SUGGESTION: En outre, vous pouvez définir la valeur en lux du capteur en appuyant sur l’onglet de commande Capteur de mouvement > Paramètres de l’appareil > Niveaux en lux (A).
    NOTE: Une valeur en lux représente le niveau de lumière actuel mesuré par le capteur dans l’environnement.

NOTE: Dans le capteur, la valeur en lux est prédéfinie par défaut. Toutefois, vous pouvez modifier la valeur lux à l'aide de la barre de défilement; par exemple, consultez Très sombre.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?