DUG_Odace - Thermostat 2 A_WH-07

Réglage de la luminosité d’affichage

À l’aide de l’application Wiser Home, vous pouvez régler la luminosité de l’afficheur du thermostat, par exemple active (luminosité pendant l’interaction) et inactive (luminosité après 60 secondes d’inactivité).
Réglage de la luminosité de l’afficheur du thermostat :
  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .
  2. Appuyez sur Appareils > > Luminosité (A) pour régler la luminosité active et inactive à l’aide de la barre coulissante (B).
    NOTE:
    • La luminosité active par défaut de l’écran est de 100 %. La plage est de 1 % à 100 % et la précision de réglage de 1 %.

    • La luminosité inactive par défaut de l’écran est de 0 %. La plage est de 0 % à 100 %, la précision de réglage est de 1 % et doit être <= luminosité active.

    Par exemple :
    Autorisé : La luminosité active et inactive peuvent être réglées sur 50 %.

    Non autorisé : Luminosité inactive réglée sur 60 % et luminosité active réglée sur 50 %.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?