DUG_Micro módulo control de persianas_WH-08

Solución de problemas

Síntoma

Solución

Sin movimiento de la persiana o movimiento de la persiana no controlado.

  • Compruebe la fuente de alimentación.

  • Compruebe el cableado entre el micromódulo y el interruptor de pulsador.

  • Compruebe la carga

El dispositivo no está preparado para emparejarse después de que se haya eliminado de la aplicación.

Restablecimiento a los valores predeterminados de fábrica, consulte Restablecimiento manual del dispositivo

Síntoma

Posible causa

Solución

El dispositivo no puede conectarse con el Hub. Después de accionarlo 3 veces, el LED del dispositivo parpadea en rojo/verde durante 30s.

NOTA: Esto no se aplica al nuevo modelo Zigbee®.

El modo de vinculación ha cambiado.

  1. Restablecer el dispositivo a los ajustes de fábrica.
  2. Después del restablecimiento, accione 4 veces la esquina superior derecha del interruptor y luego manténgalo accionado durante 20 s hasta que el LED parpadee en rojo.

    El dispositivo debe reiniciarse en el modo correcto.

  3. Después del reinicio, accione 3 veces la esquina superior derecha del interruptor para iniciar el modo de vinculación.

    El LED parpadea en color naranja.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?