Showing 6,921 - 6,930 of 9,846 results

Page 693 of 985
  • Pairing 2-gang with 2 Blind Control Switches

    Exxact - Connected Blind Control Switch – Wiser Home Device user guide

    shutter will move up and down a few times during the pairing process. The status LED stops blinking green on the Wireless switch, and the blind control switch indicates that the pairing is successful. Check if the pairing was successful before you continue with the left channel. Short press the top-left
  • Laitteen pariliittäminen Wiser-keskusyksikön kanssa

    Exxact - Pistorasia 1-os. Zigbee – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    , valitse Asenna ilman QR-koodia muodostaaksesi laiteparin manuaalisesti, ja jatka vaiheeseen 4. Jos QR-koodi on virheellinen, näkyviin tulee ilmoitus Virheellinen QR-koodi skannattu. Valitse En pysty skannaamaan QR-koodia, ja valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista: (A): Kirjoita Mac-osoite/EUI-64 ja
  • Troubleshooting

    Airzone - Aidoo Pro Heat Pump – Wiser Home Device user guide

    connected to the same home network. The Aidoo is not updated with the latest firmware version. The Wi-Fi network is not powered ON. Solution: Use a Wi-Fi extender to make sure that your Aidoo receives a strong and stable connection. Power ON the Aidoo and connect to the same network as the Wiser Hub. Update
  • Configuration - tarif standard

    Wiser Home – Guide de l’utilisateur du système (France)

    navigation dans le menu ci-dessous si vous devez modifier le taux tarifaire.Sur l’écran d’ accueil, appuyez sur Gestion de l’énergie Tarif Électricité. Appuyez sur (A) et sélectionnez Standard. Appuyez sur (B) pour définir la limite du contrat. La limite du contrat est déjà définie lors de
  • Extra apparaten koppelen

    PowerTag Energy – Wiser Home Gebruikershandleiding voor het apparaat

    weergegeven en de status-LED op de PowerTag knippert snel groen. Tik op OK in het meldingsvenster wanneer u klaar bent met het identificeren van de PowerTag . Tik op , de lijst met labels verschijnt op de pagina Type. Kies een label dat het beste past bij uw PowerTag en tik op Opslaan. Tik op (A), voer een
  • Raumeinstellung

    System M und System D - Connected Raumtemperaturregler 2 A, ZB – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

  • Pairing Anti-Tripping Module with Schneider Charge

    Schneider Charge – Wiser Home Device user guide

    EVAxHPC1 module:Power on the module and then press COM button for 5 s to enter the pairing mode. All LEDs blinks green. For EVA2HPC3 module:Using a screw driver set the first and last DIP switch to on position and then Power on the module. Only System LED blinks green. Power on the Schneider Charge
  • Eliminación de los datos personales restableciendo el PIN

    Schneider Inverter y Boost – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    establezca una conexión Bluetooth. Si los LED del dongle no se iluminan después de conectar el inversor, retire dongle y vuelva a conectarlo al inversor.Una vez enchufado, las luces "PWR" y "COM" del dongle se iluminarán en color verde fijo. La conexión Bluetooth agota el tiempo de espera después de 30
  • Parkoppla enheten med Wiser-hubb

    Exxact – 1-vägsuttag 16A jordat, uppkopplat – Användarhandbok för Wiser Home-enhet

    enheten manuellt och går vidare till steg 4. Om QR-koden är fel visas meddelandet Felaktig QR-kod skannad. Tryck på Jag kan inte skanna QR-koden och välj ett av följande alternativ: (A): Ange Mac-adress/EUI-64 och Installationskod och tryck sedan på Anslut. Appen verifierar om Mac-adressen/EUI-64
  • Renaming the device

    Wiser Micro Module Shades Control – Wiser Home Device user guide

    Renaming the device Renaming the device Renaming the device Rename the device using the Wiser Home app. On the Home screen, tap . Tap Devices Micromodule Shutter Device Name (A) to rename the device.
Page 693 of 985