Showing 7,601 - 7,610 of 9,969 results

Page 761 of 997
  • Automaation muokkaaminen

    EVlink Home Smart – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    uudelleen. Muuta asetuksia napauttamalla kutakin ehtoa. Voit poistaa ehdon liu'uttamalla ehtoa vasemmalle ja valitsemalla sitten (A) poistaaksesi sen. Napauta ⊕ Lisää ehdot (B) lisätä uusi ehto. Voit muuttaa toimintojen järjestystä napauttamalla Sitten -vaihtoehtoa ja pidä toiminto painettuna, vedä ja pudota haluttuun paikkaan. Napauta Säästä ja tallenna muutokset.
  • Editing an automation

    Wiser Power Micromodule – Wiser Home Device User Guide

    Action by swiping it to the left and tapping the . To change the order of actions, tap the Then option, and hold an action then drag and drop to the desired position. Add a new condition or action and then tap Save.
  • Ändra nominell effekt

    Wiser strömställarpuck – Bruksanvisning för enheten

    Enheter Klimat Strömmikromodul Nominell effekt (A). Tryck på OK och ange ett värde mellan 0 och 3 000 W. Inställningarna sparas automatiskt. Det nominella effektvärdet används endast för framtida uppdateringar i Wiser Home-appen.
  • Lista de divisões

    Wiser Home – Guia do Utilizador do Sistema (Espanha e Portugal)

    Lista de divisões Lista de divisões Lista de divisões Na página Divisões, pode encontrar todas as suas divisões numa lista condensada. Pode adicionar novas divisões. Toque numa divisão da lista para navegar até às opções da divisão. No menu Definições: Toque em Divisões (A). Lista de divisões: Ao
  • Laitteen sijainnin asettaminen

    Wiser Multiwire säädinmoduuli LED-himmennin – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    muuttaa. Napauta Sijainti avataksesi asetusnäytön. Laitteen asetukset -näytössä voit syöttää Uuden huoneen nimen (A) tai valita olemassa olevan huoneen luettelosta (B). Jos laite on jo kohdistettu, voit poistaa sen olemassa olevasta huoneesta. Napauta Poista huoneesta (C). Kun muutokset on tehty, napauta Vahvista (D).
  • Himmennystilan säätö

    Wiser Multiwire säädinmoduuli LED-himmennin – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    Himmennystilan säätö Himmennystilan säätö Himmennystilan säätö Wiser-sovelluksen avulla voit hallita himmennintiloja ja säätöjä. Valitse aloitusnäytössä . Napauta Laitteet > Mikromoduulihimmennin > Himmennystila (A) ja valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista ja näpäytä Valmis. RC-tila: Kun
  • Indstilling af Tænd adfærd

    Wiser Multiwire LED lysdæmper (Puck) – Brugervejledning til Wiser Home-enhed

    Indstilling af Tænd adfærd Indstilling af Tænd adfærd Indstilling af Tænd adfærd Du kan konfigurere lysdæmperens lysstyrkeniveau, når den tændes. Tryk på på Hjem-skærmen. Tryk på Enheder > Puck lysdæmper > Tænd adfærd (A). Vælg en af følgende optioner, som du foretrækker: Sidst tændte
  • Limitations of the Wiser System

    Wiser Home – System User Guide (Belgium)

    Limitations of the Wiser System Limitations of the Wiser System Limitations of the Wiser System When commissioning a Wiser system, it is important to understand the system limits, such as the maximum number of supported devices. System Limits Maximum number of Devices total 128 (63 Zigbee devices
  • Aktivitet og omgivelser

    Wiser Home – Systembrugervejledning (Danmark)

    Aktivitet og omgivelser Aktivitet og omgivelser Aktivitet og omgivelser (A) viser interessante fakta om, hvordan du bruger dit varmeanlæg, og andre interessante ting, der er sket i dine omgivelser i den aktuelle måned. Disse tal opdateres hver time. Antallet af gange, som du har skruet ned for
  • Fjernelse af enheden

    Wiser røgsensor 230VAC – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    Fjernelse af enheden Fjernelse af enheden Fjernelse af enheden Med Wiser Home-appen kan du fjerne røgalarmen fra Wiser-systemet. Tryk på på Hjem-skærmen. Tryk på Enheder Røgalarm Slet (A). Tryk på OK for at bekræfte. Hvis du fjerner røgalarmen fra appen, nulstilles enheden. Når den er nulstillet, blinker lysdioden orange, hvilket angiver, at den er klar til parring. Se Nulstilling af enheden, hvis du stadig har et problem med nulstillingen.
Page 761 of 997