DUG_Multiwire Puck Dimmer_WH-04

Himmennystilan säätö

Wiser-sovelluksen avulla voit hallita himmennintiloja ja säätöjä.
  1. Valitse aloitusnäytössä .
  2. Napauta Laitteet > Mikromoduulihimmennin > Himmennystila (A) ja valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista ja näpäytäValmis.
    • RC-tila: Kun erilaisia kuormatyyppejä on yhdistetty himmentimeen.
    • RL - LED -tila: Kun LED on yhdistetty himmentimeen. Valitse tämä tila vain, jos LED ei toimi oikein RC-tilassa. Jos sinulla on esimerkiksi ongelmia valon välkkymisen kanssa, himmennystilan vaihtaminen RL - LED -tilaan parantaa himmennyslaatua.
      HUOMAUTUS: RL - LED -tila käyttää 10 % nimelliskuormasta himmentimen ylikuumenemisen välttämiseksi, katso Tekniset tiedot.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?