DUG_Power_Micromodule_WH-05

Ändra nominell effekt

Nominell effekt är den maximala effekt som enheten kan hantera. Standardvärdet är 2 000 W. Med Wiser Home-appen kan du ändra värdet om det behövs.
Så här ändrar du det nominella effektvärdet:
  1. startskärmen trycker du på .
  2. Tryck på Enheter > Klimat > Strömmikromodul > Nominell effekt (A).

  3. Tryck på OK och ange ett värde mellan 0 och 3 000 W.
    Inställningarna sparas automatiskt.
    OBS: Det nominella effektvärdet används endast för framtida uppdateringar i Wiser Home-appen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?