DUG_Multiwire Puck Dimmer_WH-03

Indstilling af Tænd adfærd

Du kan konfigurere lysdæmperens lysstyrkeniveau, når den tændes.
  1. Tryk på på Hjem-skærmen.
  2. Tryk på Enheder > Puck lysdæmper > Tænd adfærd (A).
  3. Vælg en af følgende optioner, som du foretrækker:

    Sidst tændte lysstyrkeniveau: Lyset tændes med samme lysstyrke, som da det sidst blev slukket (kaldes også hukommelse).

    Specifikt lysstyrkeniveau: Denne funktion giver dig mulighed for at opnå det ønskede lysstyrkeniveau, hver gang du tænder lyset. Træk i skydereguleringen for at indstille lysstyrken.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?