Showing 81 - 90 of 1,100 results

Page 9 of 110
  • Managing the cable

    EVlink Home Smart – Wiser Home device user guide

    Managing the cable Managing the cable Managing the cable Ensure that the charging connector and charging cable are securely stored between charging sessions. Wrap the charging cable around the EVlink Home Smart’s cable trough. If EVlink Home Smart is installed indoors, protect the connector by covering it with the dust cap. If EVlink Home Smart is installed outdoors, store the connector by plugging it into the socket of the EVlink Home Smart.
  • PIN mit der eSetup-App zurücksetzen

    EVlink Home Smart – Wiser Home Gerät Benutzerhandbuch

    PIN mit der eSetup-App zurücksetzen PIN mit der eSetup-App zurücksetzen PIN mit der eSetup-App zurücksetzen Wenn der eSetup-PIN-Code verloren geht, können Sie den PIN-Code mit der eSetup-App auf den Standardwert zurücksetzen. Schalten Sie EVlink Home Smart ein, um EVlink Home Smart Wi-Fi Direct zu
  • Laitteen liittäminen Wiser Home -sovellukseen

    EVlink Home Smart – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    ; Energia. Valitse EVlink Home Smart. Voit navigoida myös napauttamalla Ohjaus > > Energy > EVlink Home Smart. Napauta EVlink Home Smart Setup -sivulla Seuraava. Napauta Avaa kamera skannataksesi QR-koodin EVlink-päätteellä. Ilmoitusikkuna kehottaa sinua antamaan Wiser Home -ohjelmalle luvan
  • Restablecimiento del PIN con la aplicación eSetup

    EVlink Home Smart – Manual del usuario del dispositivo Wiser Home

    Restablecimiento del PIN con la aplicación eSetup Restablecimiento del PIN con la aplicación eSetup Restablecimiento del PIN con la aplicación eSetup Si pierde el código PIN de eSetup, puede restablecerlo a su valor predeterminado con la aplicación eSetup. Encienda el EVlink Home Smart para activar
  • Redefinir o PIN através da aplicação eSetup

    EVlink Home Smart – Manual do utilizador do dispositivo doméstico Wiser

    Redefinir o PIN através da aplicação eSetup Redefinir o PIN através da aplicação eSetup Redefinir o PIN através da aplicação eSetup Se perder o código PIN da eSetup, poderá redefinir o código PIN para o valor predefinido através da aplicação eSetup. Ligue a EVlink Home Smart para ativar o Wi-Fi
  • Wiser Smat Plug 16 A Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    ...........................................................................................5Wiser Smart Plug 16 A...............................................................................8 Om enheden ..............................................................................................8Installation af enheden
  • Comissionamento da eSetup - Internacional

    EVlink Home Smart – Manual do utilizador do dispositivo doméstico Wiser

    Comissionamento da eSetup - Internacional Comissionamento da eSetup - Internacional Comissionamento da eSetup - Internacional Assim que a EVlink Home Smart estiver instalada, siga os passos para o comissionamento através da aplicação eSetup: Abra a aplicação eSetup e selecione EVlink Home Smart (A
  • Gerir o cabo

    EVlink Home Smart – Manual do utilizador do dispositivo doméstico Wiser

    Gerir o cabo Gerir o cabo Gerir o cabo Certifique-se de que o conector de carregamento e o cabo de carregamento estão devidamente guardados entre as sessões de carregamento. Enrole o cabo de carregamento à volta da calha de enrolamento da EVlink Home Smart. Se a EVlink Home Smart estiver instalada
  • Tilslutning/afbrydelse af opladeren

    EVlink Home Smart – Brugervejledning til Wiser Home-enhed

    Tilslutning/afbrydelse af opladeren Tilslutning/afbrydelse af opladeren Tilslutning/afbrydelse af opladeren Tilslutning Sæt ladekablets stik i EVlink Home Smart. Sæt ladekablets stik i elbilens indgang. EVlink Home Smarts LED-indikator skifter fra konstant grøn til pulserende blå. For oplysninger
  • Om enheten

    EVlink Home Smart – Användarhandbok för Wiser Home-enhet

    Om enheten Om enheten Om enheten EVlink Home Smart (även kallad EV-laddare) ger husägare en enkel och smart laddningsupplevelse. Denna laddningsstation är en elektrisk apparat som levererar elektrisk energi för att ladda elfordon för inomhusbruk och privata utomhusområden. Wiser-appen för
Page 9 of 110