DUG_EVlink_WH-07

PIN mit der eSetup-App zurücksetzen

Wenn der eSetup-PIN-Code verloren geht, können Sie den PIN-Code mit der eSetup-App auf den Standardwert zurücksetzen.
  1. Schalten Sie EVlink Home Smart ein, um EVlink Home Smart Wi-Fi® Direct zu aktivieren.
    Wi-Fi® Direct bleibt nach dem Einschalten 4 Minuten lang aktiv.
  2. Öffnen Sie die eSetup-App, wählen Sie EVlink Home Smart aus und tippen Sie dann auf Einstellungen öffnen.
  3. Auswählen EVlink Home Smart - International oder EVlink Home Smart - Frankreich je nachdem, wo EVlink Home Smart installiert ist.
  4. Geben Sie auf dem Bildschirm die Neue PIN ein, bestätigen Sie die PIN und tippen Sie auf Speichern.
  5. Tippen Sie auf PIN zurücksetzen (A) und wählen Sie Bestätigen (B) aus.
  6. Drücken Sie die Stopptaste innerhalb von 3 Minuten, 30 Sekunden.
    HINWEIS: Entriegeln Sie die Stopptaste, indem Sie sie um 90° im Uhrzeigersinn drehen.

  7. Geben Sie nach 10 Sekunden den Neue PIN, bestätigen Sie die PIN und tippen Sie auf Speichern.
    HINWEIS: Die PIN muss 6 bis 16 Ziffern enthalten, darf dieselbe Ziffer nicht öfter als 3 Mal enthalten, oder mindestens 6 aufeinanderfolgende Ziffern.
    Die Aktualisierung der neuen PIN ist erfolgreich.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?